Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bodenset gelb, bodenset vermop, leifheit bodenset
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Bodenset

  Bodenset  (310 Angebote unter 29.053.540 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „bodensets“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bodenset“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bodenset"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bodenset
^

Wischset als flexible Reinigungsstation

Das Wischset besteht aus einer Vielzahl an Bodenreinigungsgeräten und ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. So kann es aus einem Mopp, bzw. Schrubber, Mopphalter und Eimer bestehen oder es kann sich um einen gesamten Reinigungswagen handeln, der alle notwendigen Reinigungsgeräte und Mittel enthält. Eine weitere Variante ist ein Dampfwagen oder Dampfgerät für die besonders gründliche Reinigung.

Wo wird der Wischmopp eingesetzt?

Der Wischmopp kommt dort zum Tragen, wo beispielsweise Hochdruckreiniger nicht eingesetzt werden können. Dies kann räumliche Gründe haben, zum Beispiel wenn schwer zu verrückende Arbeitsmöbel den Weg verstellen oder die Bodenbeschaffenheit eine sanfte Reinigung erfordert. Auch für die Reinigung zwischendurch werden vorwiegend Wischsets, bestehend aus Wischmopps und Utensilien eingesetzt. Sie ermöglichen eine schonende nasse, feuchte und trockene Wischreinigung. Allerdings ist bei Feucht- und Nassreinigung mit Wischmopps die Zuhilfenahme von Reinigungsmitteln sinnvoll. Die Vorteile sind, dass sie meist leicht sind, schnell eingesetzt und platzsparend verstaut werden können.

Reinigungswagen für große Reinigungsprojekte

In großen Reinigungsobjekten empfiehlt sich ein Wischset in Form eines kompletten Reinigungswagens. Diese sind meist ausgestattet mit einem oder mehreren Putzeimern, Reinigungsmitteln, Wischmopp und Halterung, Wischlappen, einer Vorrichtung und Tüten für den Abfall, da die Abfalleimer meist mit dem Putzgang zusammen entleert werden müssen, Trockentüchern usw. Vorteil der Reinigungswägen ist, dass sie Zeit sparen, da die Reinigungsgeräte und Utensilien nicht einzeln transportiert werden müssen. Nachteil ist, dass sie viel Platz einnehmen.

Der Dampfwagen oder das Dampfgerät für die gründliche Bodenreinigung

Da der Einsatz von Dampfreinigungsgeräten, bzw. Dampfreinigungsgeräten eine Sonderleistung darstellt, wird sie bei dem täglichen Einsatz meist im für den Kundenverkehr sichtbaren Bereich eingesetzt oder in Hygiene sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Krankenhäusern oder Gastronomiebetrieben und Lebensmittelläden eingesetzt. Ansonsten wird der Einsatz der Dampfgeräte häufig in Form einer Grundreinigung als Sonderauftrag durchgeführt. Dabei werden die Arbeitsmöbel entfernt, um den Geräten den Reinigungsweg freizumachen. Bei der Wahl der Dampfreinigungswägen oder Geräte ist die Beschaffenheit der Reinigungsobjekte zu beachten. Der Vorteil der Wischsets in Form von Dampfreinigern ist die gründliche und effiziente Reinigung, die ohne Chemie möglich ist. Der Nachteil ist, dass sie nicht überall eingesetzt werden können und sowohl in der Anschaffung, im Betrieb und bei der Wartung kostspielig sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.