Die Bohnermaschine zur Pflege und zum Erhalt glatter Bodenbeläge
Zur gezielten Pflege harter Fußböden und Bodenbeläge eignet sich die Bohnermaschine, diese alt bewährte Methode der Bodenpflege erhöht die Lebensdauer und Qualität der Beläge erheblich. Durch das Bohnern wird infolge der Reinigung und Versiegelung der Oberfläche diese unempfindlich gegen Verschmutzungen, Fußabdrücke und Rückstände, sodass vor allem glatte Fußbeläge im Bereich Gastronomie, in Arztpraxen und im Kundenverkehr mit hoher Fluktuation lang anhaltend geschützt sind und die Struktur von beispielsweise empfindlichen Holzfußböden erhalten bleibt.
Nach der Bearbeitung zur Grundpflege durch das Bohnern können auch weitere
Bodenreinigungsgeräte zum Einsatz kommen,
Kehrgarnituren oder alternativ
Kehrmaschinen befreien den Boden anschließend leichter von groben Rückständen. Mit Bohnermaschinen können grundsätzlich sämtliche offenporigen Holzfußböden, Feinsteinfußböden, Korkfußböden und Linoleumböden behandelt werden, das frühzeitige Austrocknen und die schnelle Alterung der Bodenbeläge wird vermieden und die Farben bzw. typischen Maserungen bleiben länger erhalten.
Unterschiedliche Modelle als Arbeitserleichterung für große Flächen
Die Bohnermaschine ersetzt den Bohnerbesen, sodass auch schnell große Flächen bearbeitet werden können, die Maschinen üben einen entsprechend ausreichenden Polierdruck auf den Boden aus, womit die körperliche Anstrengung im professionellen Einsatz durch die Bohnermaschine wesentlich reduziert wird.
Besonders praktisch sind Modelle, die als Komplett-Lösung den Boden nicht nur bohnern, sondern die Oberfläche darüber hinaus auch direkt polieren, sodass ein glänzendes Ergebnis - beispielsweise auf behandeltem oder unbehandeltem Parkett - in einem Arbeitsschritt erreicht wird. Das einfache Handling der Bohnermaschine wird beispielsweise mittels ergonomischer Handgriffe erzielt, sodass der ein- und zweihändige Einsatz gewährleistet ist. Von Vorteil ist auch eine flache Bauweise, die auch die Behandlung des Bodens unter Möbelstücken erlaubt, deren Verrücken nicht erforderlich ist.
Bei der Bearbeitung unterschiedlicher Bodenbeläge innerhalb eines Arbeitsganges bieten einige Ausführungen eine umfassende Lösung durch patentierte Pflegepadteller, denn diese gewährleisten über eine drehmomentgesteuerte Mechanik, dass sich das Pad ohne Zeitverlust auf die richtige Höhe der diversen Oberflächen einstellt. Gleichzeitig wird im transparenten Saugkanal der Polier-Staub ohne Belastung der Luft aufgenommen. Bei dem Einsatz der Bohnermaschine sollte darauf geachtet werden, dass das Zubehör - wie die erhältlichen
Reinigungspads - auf das Modell abgestimmt ist, um optimale Polier- und Pflegeergebnisse zu erreichen.