Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Kehrgarnitur

  Kehrgarnitur  (230 Angebote unter 27.968.872 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kehrgarnitur“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kehrgarnitur"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kehrgarnitur
^

Mit der Kehrgarnitur Flächen von Staub und Dreck befreien

Eine gut ausgewählte Kehrgarnitur kann die tägliche Arbeit sehr erleichtern und gleichzeitig für hohe Reinigungsergebnisse sorgen. Unterschiedliche Einsatzorte und Branchen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Bodenreinigungsgeräte.

Kehrgarnitur für feinen Staub und Schmutzpartikel

In papierverarbeitenden Bereichen und Büros müssen Kehrgarnituren in der Lage sein, feine Schmutz- und Staubpartikel aufzunehmen und diese nicht aufzuwirbeln. Der Kehrbesen beherbergt hierzu feine, dicht angesiedelte und weiche Borsten. Sie können aus elastischen, dünnen Kunststofffasern, Rosshaaren und pflanzlichen Fasern bestehen. Die Kehrschaufel ist flach, da sie nicht viel Schmutz aufnehmen muss und verfügt meist über eine Gummilippe. Diese sorgt dafür, dass kein Staub unter die Kehrschaufel gefegt wird und Aufgekehrtes in der Schaufel verbleibt. Als Material wird für diese Kehrgarnituren gerne leichter Kunststoff verwendet, um die Arbeit zu erleichtern. Kommen die Kehrgarnituren täglich sehr oft zum Einsatz, so empfehlen sich langstielige Garnituren, die den Rücken schonen. Mit den Kehrgarnituren für Papier verarbeitende Bereiche sollten nur trockene Bereiche gereinigt werden. So können die Kehrwerkzeuge bequem durch Ausklopfen gesäubert werden.

Kehrgarnituren für hygienesensible Branchen

Aufgrund verschiedener Hygieneverordnungen und Vorschriften sind auch die Anforderungen an die Kehrgarnitur hoch. So sind die entsprechenden Kehrgarnituren aus Materialien, z.B. der Kunststoff Polybutylen-Terephtalat gefertigt, die bakterienabweisend sind sowie wasserresistent und auch resistent gegen Desinfektionsmittel. So können sie leicht gereinigt und desinfiziert werden. Sie eignen sich auch zum Einsatz in der Gastronomie sowie anderer Lebensmittelbranchen.

Anwendung im Außenbereich

Müssen große Flächen mit groben Schmutzansammlungen gereinigt werden, z. B. bei Hausmeistereinsätzen, so sollten die Kehrgarnituren in der Lage sein, mit einem geringen Kraftaufwand größere Schmutzpartikel aufzunehmen. Dazu ein die Borsten großzügig angeordnet, kräftig und weniger elastisch. Zusätzlich sind die Kehrgarnituren wasser- und witterungsresistent, z.B. durch verzinktes Eisen, um Rost zu verhindern. Die Kehrschaufeln bieten meist ein tiefes Aufnahmefach, um den Schmutz auch über weitere Strecken aufnehmen und ihn selbst bei Wind nicht zu verlieren. Auch für den Außenbereich gibt es rückenschonende langstielige Besen, die je nach Modell durch eine Klammervorrichtung von dem Teleskopstil entfernt werden können, um auch schwer zugängliche Bereiche zu säubern.

Platz sparen bei der Aufbewahrung

Platz ist ein wertvolles Gut, umso wichtiger ist es, dass sich auch die notwendigen Gebrauchsgegenstände Platz sparend unterbringen lassen. So bieten die Kehrgarnituren unterschiedliche Ansätze und Hilfsmittel zur Aufbewahrung. Sie sind z.B. entweder mit einer Aufhängeaussparung versehen, können ineinander gestapelt werden oder magnetisch aufeinander geklappt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.