Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Cycle-Trainer

  Cycle-Trainer  (38 Angebote unter 28.290.583 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Cycle-Trainer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Cycle-Trainer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Cycle-Trainer
^

Fahrradcomputer - alle Daten auf einen Blick

Fahrradcomputer gibt es in vielen Variationen. Einfache, sehr preiswerte Modelle messen die Geschwindigkeit und geben die Trittfrequenz an. Je nach Modell kommen weitere Funktionen hinzu wie beispielsweise die Anzeige der Höhe, des Kalorienverbrauches oder der Temperatur. Darüber hinaus werden heutzutage auch Navigationsgeräte speziell für Fahrräder angeboten.

Fahrradcomputer ohne Navigation

Fahrradcomputer können je nach Modell ganz gezielt zu Trainingszwecken eingesetzt werden. Alle Geräte zeigen die Geschwindigkeit und die zurückgelegte Wegstrecke an. Einfache Geräte, welche nur diese Basisdaten anzeigen, werden schon sehr preisgünstig angeboten. Darüber hinaus weisen multifunktionale Fahrradcomputer zahlreiche zusätzliche Funktionen auf. Sie ermitteln die Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit, die gefahrenen Höhenmeter und die Trittfrequenz. Diese Fahrradcomputer werden mit einem Sensor angeboten, der an der Gabel befestigt wird. Je nach Gerät werden die Daten per Funk oder über ein Kabel an den Fahrradcomputer übermittelt.
Für Sportler kann die Anschaffung eines Fahrradcomputers mit Brustgurt sinnvoll sein. Über den Brustgurt wird die Herzfrequenz ermittelt. Die Daten werden über Funk an den Computer gesendet. Durch die exakte Messung kann auch der Kalorienverbrauch genau bestimmt werden.
Die Daten der Multifunktionsgeräte können bei den meisten Modellen auch auf den PC übertragen und mit einer speziellen Software ausgewertet werden. Die benötigte Software wird mitgeliefert.

Fahrradcomputer mit GPS-Navigation

Navigationsgeräte für das Fahrrad unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktionsweise nicht von Navigationsgeräten für PKWs. Sie sind jedoch handlicher und lassen sich mühelos am Fahrradlenker befestigen. Darüber hinaus sind sie wasserfest und können auch bei Regen betrieben werden. GPS-Navigationsgeräte für Fahrräder werden mit oder ohne Kartendarstellung angeboten. Geräte ohne Kartendarstellung sind in der Regel preiswerter. Darüber hinaus bieten die meisten Navigationsgeräte für Fahrräder die Funktionen herkömmlicher Fahrradcomputer zusätzlich an.

Navigationsgeräte ohne Kartendarstellung

Einfache Navigationsgeräte ohne Kartendarstellung zeigen lediglich die zurückgelegte Strecke, den Verlauf einer Route mit Richtungsangaben und zuvor gespeicherte Wegpunkte an. Die Wegpunkte können vor dem Start programmiert werden. Alternativ können vorgefertigte Touren aus dem Internet heruntergeladen und auf das Navigationsgerät übertragen werden. Navigationsgeräte ohne Kartendarstellung sind als Orientierungshilfe für Fahrradtouren absolut ausreichend. Diese Geräte sind sehr viel preiswerter als Navigationsgeräte mit Kartendarstellung. Zudem fallen für diese Geräte keine zusätzlichen Kosten durch den Kauf von Kartenmaterial an.

Navigationsgeräte mit Kartendarstellung

Fahrrad-Navigationsgeräte mit Kartendarstellung zeigen die Route auf einer Karte an, ähnlich wie Navigationsgeräte für das Auto. Die Route lässt sich vor Fahrtbeginn programmieren und auch während der Fahrt ändern. Die Navigation kann wahlweise auch akustisch erfolgen. Für Navigationsgeräte für Fahrräder steht verschiedenes Kartenmaterial zur Verfügung. Straßenkarten sind ebenso erhältlich wie topografische Karten. Topografische Karten sind für Fahrten im Gelände bzw. in der Natur interessant, beispielsweise bei Mountainbiketouren. Je nach Hersteller und Modell muss entsprechendes Kartenmaterial zusätzlich gekauft werden.
Weiteres Fahrradzubehör wie Fahrradhelm oder Fahrradschloss finden Sie bei uns ebenso wie Fahrradteile.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.