Hazer sorgen für feinen Dunst bei großen Lightshows
Hazer sind Dunsterzeuger, die einen fast unsichtbaren Nebelschleier produzieren, auf dem Lichtstrahlen sichtbar gemacht werden können. Sie sind wichtige
Spezialeffektgeräte, um bei Konzerten und Bühnendarbietungen außergewöhnliche Lichteffekte zu realisieren. Anders als bei
Nebelmaschinen steht der Dunst sehr lange im Raum, ohne dass die Umgebung vernebelt wird. Auch in der Industrie kommen Hazer zum Einsatz, wenn beispielsweise Laserstrahlen sichtbar werden sollen. Die Geräte arbeiten überwiegend geräuscharm, sind sparsam im Verbrauch und aufgrund ihrer Leistung auch für große Hallen bestens geeignet.
Die Funktion eines Hazers
Diese Geräte benötigen ein spezielles
Dunstnebelfluid auf Wasser- oder Ölbasis, das mit Hilfe von Ultraschall oder Luftdruck zerstäubt wird. Dadurch entstehen feinste Partikel, die sich gleichmäßig verteilen und fast unsichtbar sind. Es geht nicht darum, Nebelschwaden zu erzeugen, sondern eine Projektionsfläche für die Lichtshows zu schaffen. Dichter Nebel lässt sich dagegen nur mit einer Nebelmaschine produzieren.
Die einzelnen Modelle unterscheiden sich im Ausstoßvolumen, dem Fluidverbrauch und der Bedienbarkeit. Früher benötigten Hazer eine lange Vorlaufzeit, einige Geräte sind heute dagegen oft sofort oder nach etwa 20 Minuten einsatzbereit. Die Dosierung und Steuerung wird bei den meisten über ein DMX-Pult vorgenommen, sofern eine Schnittstelle vorhanden ist. Alternativ ist eine Kabelfernbedienung erhältlich, zu manchen Hazern werden auch Funkfernbedienungen angeboten.
Einige Hazer sind mit einem Timer ausgestattet, durch den sich die Dauer, das Intervall und die Nebelmenge automatisch einstellen lassen. Alternativ dazu können alle Hazer auch manuell ausgelöst werden.
Vorteile gegenüber einer Nebelmaschine
Die Lichteffekte können zwar auch mit einer Nebelmaschine erreicht werden, doch löst sich der Nebel sehr schnell. Für kleine, schlecht belüftete Räume sind Nebelmaschinen oft ungeeignet, da das Fluid viele Menschen als unangenehm empfinden – es kann Halsschmerzen auslösen, Hustenreiz und in den Augen brennen. Das Fluid eines Hazers ist geruchsneutral und viel weniger reizend für Augen und Atemwege. Wenn es darum geht, eine unheimliche neblige Atmosphäre zu erzeugen, werden allerdings Nebelmaschinen benötigt.