Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Duscheinlage

  Duscheinlage  (807 Angebote unter 30.871.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Duscheinlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Duscheinlage
^

Die Sicherheitseinlage - Stürze in der Dusche verhindern

Mit einer Sicherheitseinlage für die Wanne oder Dusche kann man einem Ausrutschen und dadurch Stürzen sowie schwerwiegenden Verletzungen vorbeugen. Zudem sorgen Nackenpolster für die Badewanne für eine bequeme und weiche Auflage des Nackens. Neben Duscheinlagen, Wanneneinlagen und Nackenpolstern gibt es auch ca. handgroße Figuren wie etwa Pinguine oder Frösche, die man auf dem Boden auslegen kann. Die Sicherheitseinlagen sollten in keinem Bad und keiner Dusche fehlen, egal, ob Privathaushalt oder Nasszellen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

Die Sicherheitseinlage in der passenden Form wählen

Besonders nützlich ist eine Auflage dann, wenn der Bereich des Bodens abgedeckt wird, auf dem man sich während des Betretens und Verlassens des Beckens aufhält. Zusätzliche Wandstützgriffe oder Haltegriffe an den Wänden bringen den Vorteil, ein Wegrutschen zu vermeiden, falls die Auflage nicht richtig hält.
Besitzt eine Sicherheitseinlage Saugnäpfe an der Unterseite, sollte man die Auflage erst am Porzellan oder Kunststoff der Wanne festdrücken, bevor man sie zum ersten Mal betritt. Verwendet man einzelne Figuren, muss eine ausreichende Anzahl ausgelegt werden, damit keine fußgroßen Lücken offen bleiben, sonst rutscht man doch aus. Das Nackenpolster wird ebenfalls häufig mit Saugnäpfen befestigt und darf ruhig eine gute Polsterung bieten.

Das verwendete Material

Die Sicherheitseinlage wird im Becken liegen gelassen und muss daher wasserfest sowie rutschfest sein. Sie besteht meist aus Gummi, PVC oder Kautschuk. Das Material darf keine reizende Stoffe wie etwa Latex im Wasser lösen, weil es Menschen gibt, die darauf allergisch reagieren. Die Oberfläche soll keinen rutschigen Oberflächenfilm aus Wasser zulassen und daher Löcher besitzen oder eine ziemlich grob genobbte Oberfläche haben. Das gilt nicht für Nacken- oder Kopfpolster, die sich über der Wasseroberfläche befinden. Dabei kommt es auf eine durchgehende wohl geformte, relativ glatte Oberfläche an.

Farbe und Pflege der Sicherheitseinlage

Die Sicherheitseinlagen gibt es in diversen Farben, so dass man sie unaufällig an die Sanitärfarben anpassen oder auch Kontraste bilden kann. Zur Pflege der Einlagen sei angemerkt, dass die ständige Feuchtigkeit ein Wachstum von Bakterien und Pilzen fördert und Hautpartikel hängen bleiben. Daher sollte die Einlage und auch das Nackenpolster in der Waschmaschine - meist mit einer Temperatur von 30 Grad - gewaschen werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.