Der Amboss als stationäres Schmiedewerkzeug
Der Amboss ist ein stationäres
Schmiedewerkzeug, der als Unterlage beim Unformen von Eisen und Stahl verwendet wird. Der Amboss ist in einer Schmiede daher unverzichtbar. Die Oberfläche eines Ambosses ist gehärtet, sonst wäre die Metallverarbeitung hierauf nicht möglich. Für Goldschmiede gibt es kleine Ambosse mit etwa fünf Kilogramm Gewicht, für Schmiede und Hufschmiede haben diese Werkzeuge zum Teil auch Gewichte von einer halben Tonne.
Zur Historie
Der Amboss hat sich bereits vor 200.000 Jahren und mehr als Grundwerkzeug entwickelt, indem Steine mit passenden Oberflächen zum Bearbeiten von Feuersteinen zu Faustkeilen, Speeren oder Klingen benutzt wurden. Gold und Silber wurden in der Kupfersteinzeit immer noch auf Ambosssteinen bearbeitet. In der Bronzezeit wurden dann Kupfer und Bronze bearbeitet. Erst in der Hallstadtzeit wurden Ambosse aus Eisen genutzt und haben sich bis heute durchgesetzt. Allerdings fand die Bearbeitung der Metalle am Amboss in der Antike meist in kniender Haltung statt. Erst später kamen dann Ambossstöcke auf, wie im Boden eingelassene Holzklötze, die den Amboss in eine angenehme Arbeitshöhe hoben.
Wie ein Amboss entsteht
Ein Amboss wird oft aus Stahlguss gefertigt. Manche Modelle sind auch gegossen und besitzen eine aufgeschweißte Stahlbahn oder werden- zwar eher selten - auch komplett geschmiedet. Stahlguss-Ambosse sind zwar sehr gegen Abnutzung widerstandsfähig, erzeugen bei der Bearbeitung aber auch durchdringende Töne, die zu erheblichen Gehörschäden führen. Früher wurden daher die Ambosse aus Pudeleisen zusammengesetzt und Stück für Stück zusammengeschweißt. Die Arbeitsplatte hatte man aufgekohlt oder auch mit einer ebenfalls verschweißten Stahlplatte versehen. Optimal ist eine Kombination von gegossenen und mit einer Stahlbahn versehener Ambosse.
Das Zubehör
Jeder Amboss verfügt auf der Grundbahn in der Regel über eine zylindrische und eine viereckige Vertiefung, in die die
Gesenke eingesteckt werden können. Als Gesenke gibt es zum Beispiel Bördeleisen,
Falzmeißel, Kerbmeißel, Sickenstöcke oder Sperrhaken. Das ideale Werkzeug zum Amboss ist der
Schmiedehammer, den es in unterschiedlichen Ausführungen gibt.