Der Euro-Behälter ist optimal für den europäischen Transport
Auf Europaletten erfolgt der europäische Transport von Waren, weil hier ein Tauschsystem die teure Rückbeförderung der Paletten vermeidet. Diese Transportpaletten haben genormte Maße. Entsprechend besitzen Euro-Behälter Teilmaße, mit denen man in diversen Kombinationen die Paletten vollständig bestücken kann. Im Gegensatz zu den Paletten, werden die Euro-Behälter vom Kunden meist wieder benutzt.
Vorteile der Euro-Behälter
Die
Behälter sind stapelbar und werden daher auch als Stapelbehälter bezeichnet. Die meisten Varianten sind zudem für den Einsatz in Förderanlagen, Rollen- oder Röllchenbahnen geeignet. Neben dem Transport der Waren (Kleinwaren, Schüttwaren) werden Euro-Behälter meist zur Lagerung auf kleinem Raum eingesetzt. Daher gibt es auch Modelle, die zur Wandmontage geeignet sind, spezielle Führungsschienen für Lagersysteme besitzen oder auch in Rollwagen eingehängt werden können. In jedem Fall sorgen die Euro-Behälter für Übersicht und Ordnung, wobei natürlich Schilder an Regalen oder Aufkleber an den Behältern helfen.
Vielfältige Auswahlmöglichkeiten
Um eine Palette optimal zu bestücken, können Boxen verschiedener Größen miteinander kombiniert werden. Zudem sind kleinere Boxen als Einsätze oder auch Deckel zu haben. Sollen die Behälter elektronische Bauteile versendet werden, sollten die Modelle gewählt werden, die aus ableitendem Material gefertigt sind. Auch die Temperatur spielt eine besondere Rolle. Wenn bekannt ist, dass die Behälter und ihre Waren Kälte oder Wärme ausgesetzt werden, ist auf den Einsatz in bestimmten Temperaturbereichen zu achten. Werden Lebensmittel darin gelagert, so sollte das Material entsprechend des Lebensmittelgesetzes beständig sein.
Zubehör
Die Euro-Behälter können auf Paletten platziert und dementsprechend mit einem Gabstapler bewegt werden. Auch
Etagenwagen können mit den Behältern bestückt und bewegt werden. Sie sind besonders wendig und können daher einfach geschoben werden. Damit der Inhalt der jeweiligen Eurobehälter schnell erkennbar ist, können sie mit bestimmten Etiketten und Beschriftungen ausgestattet werden. Diese lassen sich an
Etikettenhaltern befestigen.