Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fass-Zangengreifer

  fass zangengreifer  (140 Angebote unter 28.887.240 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „fass zangengreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fass-Zangengreifer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema fass zangengreifer
^

Fasshandling mit Fassgreifern

Fassgreifer sind spezialisierte Hebewerkzeuge für den sicheren Transport von Fässern und fassähnlichen Gegenständen. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen als Scherenzangen, Innengreifern und Fassgreifern für die Verwendung mit Gabelstaplern.

Wozu verwendet man einen Fassgreifer?

Fassgreifer sind Hebewerkzeuge für den Transport von Fässern oder Behältern, die Fässern ähneln. Mit ihrer Hilfe können Fässer sicher bewegt werden. Fassgreifer sind entweder an einen Kran per Kranhaken befestigt oder vor einen Gabelstapler arretiert. Sie greifen, umfassen oder haken ein Fass ein, heben es an, transportieren es und legen es sicher ab. Fassgreifer können ein Fass von außen greifen, außen umfassen oder von innen einhaken. Sie lassen sich im trockenen und nassen Bereichen einsetzen. Auch unter Wasser bewegen spezielle Fassgreifer ihre Fracht sicher.
Die Transporthilfsmittel sind für jeden Einsatzbereich speziell konstruiert. In der Regel können Fassgreifer, die für den Transport stehender Fässer geeignet sind, liegende nicht transportieren. Eine Ausnahme bilden hierfür einige Fasszangen, die variabel für stehende und liegende Fässer einsetzbar sind. Innenfassgreifer können Fässer nicht von außen halten. Auch für nasse Bereiche sind resistentere Materialien nötig. Sie finden ihren hauptsächlichen Einsatz in Kernkraftwerken. Die hohe Spezialisierung der Fassgreifer grenzt ihr Einsatzgebiet ein. Vor der Auswahl sollten daher die Anforderungen an den Fassgreifer klar definiert sein.

Perfektes Fasshandling durch definierte Anforderung

Fassgreifer sind Spezialisten. Das perfekte Fasshandling setzt die Beachtung einiger Auswahlkriterien voraus, die vor dem Kauf eines Fassgreifers definiert werden sollten.

Die Art der Fässer und ihre Position

Fässer sind verschieden, Fassgreifer ebenso. Ist die obere Wulst des Fasses entsprechend gestaltet, können sich Scheren-Fassgreifer mit ihren Spannklauen einhaken. Für ölige oder durch andere Verschmutzungen rutschige Fassoberflächen sind Klemmbacken aus Gummi und ein seitlicher Transport vorteilhaft. Die Fassgreifer sind so stabil ausgerüstet, so dass sie Fässer sowohl aus stehender als auch liegender Position greifen können. Sollen die Fässer von vorn statt von oben bewegt werden, sind Fassgreifer für die Nutzung mit einem Gabelstapler nötig. Bei der Verwendung in feuchter oder nasser Umgebung ist auf eine Spezialausrüstung des Fassgreifers zu achten.

Fassmaße und Fassgreifermaße

Fassmaße sind die Maßangaben der zu transportierenden Fässer. Hierzu gehören vor allem der Fassdurchmesser und das Maß der oberen Wulst. Für alle Fassgreifer sind maximale und minimale Fassdurchmesser zu beachten. Fässer mit einem Durchmesser bis zu diesen Abmaßen können transportiert werden. Die Traglast des Fassgreifers ist abhängig von seiner eigenen Tragfähigkeit und der Tragfähigkeit des Kranes oder Gabelstaplers.
Weitere Hilfsmittel für den sicheren Fasstransport bieten z. B. Fasskarren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.