| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 199,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 518,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 186,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 272,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 198,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 176,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 186,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 240,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 176,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 239,03* pro Stück |
| |
ESD Fasskarre, Tragkraft 250 kg (5 Angebote) ESD-Transportgeräte wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Räder mit elektrisch leitfä... |
Rollcart Transportsysteme 18-3221ESD RAL 5010 ENZIANBLAU |
ab € 285,97* pro Stück |
| |
Fasskarre 250 kg 1 StützrLufträder 260x85 mm (10 Angebote) Fasskarre mit zusätzlicher Vollgummilenkrolle • Robuste Bauart Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Dauerhaft oberflächengeschützt. • Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Räde... |
|
ab € 175,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 314,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 334,83* pro Stück |
| |
Fasskarre 250 kg Lufträder 260x85 mm (10 Angebote) Fasskarre mit Vollgummi oder Luftbereifung • Robuste Bauart Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Dauerhaft oberflächengeschützt. • Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Räder e... |
|
ab € 164,97* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fasskarre | | | Fasskarren - schneller Transport von Fassgebinden
Egal, ob interner Transport vom Lager zur Produktionsstätte oder bei der Anlieferung beim Kunden, Fasskarren sind speziell dafür ausgelegt, Fässer in unterschiedlichen Größen und Massen zu transportieren. Besonders bei Fässern ist es durch den Schwerpunkt und die runde, schwer greifbare Form kaum möglich, das Gebinde ohne Hilfsmittel von A nach B zu schaffen. Um großen Aufwand zu vermeiden und auch ohne große technische Mittel einen zuverlässigen und sicheren Transport durchzuführen, werden Fasskarren eingesetzt.
Tragkraft und Fassungsvermögen der Fasskarre
Damit Sie die Fasskarre optimal einsetzen können, prüfen Sie, mit welchen Gebinden gearbeitet wird. Im Lager kann schnell festgestellt werden, welche Fassgrößen vorhanden sind und immer wieder genutzt werden. Betriebsstoffe, Rohstoffe und Zusatzstoffe, die in Fässern gelagert werden und komplett in der Verpackung transportiert werden sollen, erreichen hohe Gewichte. Wählen Sie die Fasskarre passend zu den vorhandenen Fässern. Einerseits muss die Tragkraft der Transportkarre dem maximalen Gewicht des Fasses entsprechen, andererseits müssen Sie beachten, welche Bauarten von Fässern transportiert werden können. Hierbei sind auch die Angaben zum verwendbaren Fassvolumen zu beachten.
Flexibel oder festgelegt
Berücksichtigen Sie neben dem Gewicht, das die Fasskarre bewältigen kann, auch darauf, ob die Volumina Ihrer Fässer unterschiedlich sind. Es werden sowohl Fasskarren für eine spezielle Fassgebindegröße und -art angeboten als auch flexible Karren, die den Transport unterschiedlicher Fässer ermöglichen. Achten Sie genau darauf, welche Fässer aufgeladen werden dürfen. Für Kunststofffässer oder Stahlfässer mit Rand müssen je nach Fassform die Fasskarren individuell gewählt werden. Einige Modelle sind so flexibel, dass sie für verschiedene Fassformen genutzt werden können. Die richtige Auswahl ist für einen sicheren Transport unabdingbar.
Bereifung der Fasskarre
Damit der Transport so leicht wie möglich wird, achten Sie auf eine angepasste Bereifung.
- Fahren Sie auf vorwiegend glatten und ebenen Bodenbelägen, so sind Vollgummireifen die bessere Alternative mit weitreichenden Vorteilen. Pannensicherheit und ein besonders gutes Verhältnis zwischen Reifengröße und Tragkraft sind solche Vorteile. Ein Vollgummireifen mit einer Größe von nicht einmal 9 cm hat die gleiche Tragkraft wie ein Luftreifen mit fast 60 cm Durchmesser. Bei kleiner Bauform können demzufolge mit Vollgummi ausgerüstete Transportmittel große Lasten transportiert werden.
- Auf überwiegend rauem Untergrund und unebenen Flächen, bei denen eventuell noch große Absätze wie Stufen überwunden werden müssen, sind Luftbereifungen besser geeignet. Auch bei nassem Boden ist eine luftbereifte Fasskarre im Vorteil, da sie nicht so leicht ins Rutschen gerät. Beachten Sie bei der Luftbereifung darauf, dass Sie den vollen möglichen Luftdruck ausnutzen, um die Leichtgängigkeit zu erhalten.
Stützräder bei Fasskarren
Eine erhöhte Kippsicherheit bieten Fasskarren mit zusätzlichem Stützrad. Soll die Fasskarre kurz abgestellt werden, hilft das Stützrad. Einen weiteren Vorteil erzielt ein Stützrad, das zusätzlich als Lenkrolle fungiert. Durch einen solchen Zusatz kann die Fasskarre auch noch bei hohem Gewicht leicht manövriert werden.
Umweltsicherheit
Was in Fassregalen nicht fehlen darf, darauf sollte auch bei einer Fasskarre nicht verzichtet werden. Integrierte Auffangwannen sorgen dafür, dass es bei kleineren Leckagen nicht zu einem Kontakt des Fassinhaltes mit dem Untergrund kommt.
|
|