Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Flaschenkühlmanschette

  Flaschenkühlmanschette  (9 Angebote unter 30.849.323 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flaschenkühlmanschette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flaschenkühlmanschette"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Flaschenkühlmanschette
^

Mit der Flaschen-Kühlmanschette Getränke gekonnt kühl halten

Die Flaschen-Kühlmanschette ist ein Flaschenkühler, mit dem man Sekt, Champagner, Wein, Bier oder auch alkoholfreie Getränke innerhalb kürzester Zeit auf eine entsprechende Temperatur abkühlen kann und kühl halten kann.

Die Funktionsweise einer Flaschen-Kühlmanschette

Die Manschetten werden in einem Kühlfach für ein paar Stunden vorgekühlt. Sie speichern die Kälte und geben sie, nachdem sie im Anschluss über die Flaschen gestülpt werden, sofort und für längere Zeit an die Flaschen ab. Des Weiteren ist auch ein Aktivkühler ohne Eis von Vorteil. Aufgrund seines integrierten Kühlelements kann auf die Lagerung im Gefrierfach verzichtet werden. Der Vorteil der Kühlmanschetten: Sie sind leicht, können einfach transportiert werden und ermöglichen ein Kühlen der Getränke ohne Eis – im Gegensatz zu Sektkühlern oder Eiseimern. Die Flaschen bleiben trocken, beim Einschenken wird nicht getropft. 

Unterschiedliche Modelle

Kühlmanschetten für Flaschen sind in diversen Ausführungen erhältlich. So gibt es Flaschen-Kühlmanschetten als schwere und edle Design-Ausführung, welche sich für Hotels, Bars oder andere Ausschanklokale anbietet. Auch für unterwegs sind die praktischen und mobilen Flaschenkühler ebenfalls von vorteilhaftem Nutzen, weswegen sie auch von Catering- und Lieferdiensten genutzt werden. Speziell in der Sommerzeit erfüllen die Flaschen-Kühlmanschetten einen guten Zweck. Die leicht zu transportierenden Modelle sind beispielsweise einrollbar und einfach zu verstauen.

Offen oder verschlossen? Welches Design wird bevorzugt?

Einige Modelle verfügen beispielsweise über einen Verschluss, damit die Flasche komplett von der Manschette umfasst ist. Andere Ausführungen besitzen dagegen einen Zugverschluss mit Kordel, sind aus Kunststoff oder Textil.

Größenunterschiede bei Flaschen-Kühlmanschetten

Die Größen von Flaschen-Kühlmanschetten variieren. So sind sie zum Beispiel für Getränkedosen oder Flaschen mit Inhalt bis zu einem halben Liter geeignet. Andere Modelle können auch für größere Flaschen genutzt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.