Das Fußsprudelbad sorgt für Erholung für strapazierte Füße
Die Füße tragen nicht nur das gesamte Körpergewicht, sondern werden auch durch unser Schuhwerk jeden Tag aufs Neue strapaziert. Durch die Verwendung von Fußsprudelbädern gönnt man den Füßen eine erholsame und wohltuende Auszeit. Die erschöpften Füße werden revitalisiert und erhalten zur gleichen Zeit ein angenehmes Pflegeprogramm.
Wirkungsprinzip
Fußsprudelbäder dienen vornehmlich der intensiven
Massage der Füße. Durch die Heizung werden das Wasser wohltemperiert und die Wärme konstant gehalten. Die meisten Fußsprudelbäder sind mit einem 3-stufigen Massagesystem ausgestattet. So kann der Anwender zwischen Fußreflexzonen-, Vibrations- oder Sprudelmassage wählen.
Fußsprudelbadvarianten und deren Eigenschaften
Eine Besonderheit unter den Fußbädern stellt das Sprudelbad mit integriertem Magnetfeld dar. Die eingebauten Magnete sollen hierbei den Massageeffekt verstärken und die Durchblutung anregen. Fußbäder, die auf Fußreflexzonenmassage spezialisiert sind, verfügen über einen besonderen Massage-Rollaufsatz auf der Mittelleiste, der sanft die Reflexzonen an der Fußsohle massiert. Des Weiteren gibt es Modelle, die nicht nur massierend, sondern auch pflegend auf den Fuß einwirken. Diese besitzen in der Regel ein spezielles
Pediküre-Set. Füße können nicht nur durch herkömmliche Sprudelbäder entspannt werden, sondern einige Fußbadewannen bieten auch eine Trockenmassage an. Diese Modelle sind deshalb mit integrierten Öl- und Aromaspendern ausgestattet.
Ausstattungsvarianten
Meist verfügen Fußbadewannen über eine Kabelaufwicklung an der Unterseite, Massagenoppen und / oder -rädern im Wanneninnenbereich sowie unterschiedliche Massagerollaufsätze. Neben dem Ein-und Ausschalter gehören meist eine Kontrollleuchte sowie rutschfeste Gummifüße dazu. Ein integriertes Heizsystem mit Regelfunktion kann auch enthalten sein. Je nach Hersteller und Präferenz können Fußbäder zusätzlich mit
Öl-, Aroma-, oder Lotionsspendern für
Fußcreme oder
Pflegecreme ausgestattet sein. Um ein besonderes Gefühl der Natürlichkeit herzustellen sind bei einigen Modellen auch Flusssteine, die mit in die Wanne gelegt werden können, im Lieferumfang enthalten. Wasserstandanzeigen, Spritzschutzabdeckung sowie abnehmbare Rollaufsätze sind weitere Ausstattungsoptionen.