Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

  Gastronomie-Schneider  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gastronomie-Schneider“
Überbegriffe
Apfelteiler
Teilen Äpfel und Birnen in gleichmäßige dekorative Stücke.
Austernmesser
Austern lassen sich mit einem Austernmesser (auch Austernöffner) leichter öffnen.
Butterroller
Zum Formen dekorativer Butterflocken für die Präsentation am Buffet oder bei Tisch.
Croissantschneider
Für die Herstellung einheit­licher Teigplatten, die zu Croissants weiter­verarbeitet werden.
Eierschneider
Mit diesem Hilfsmittel werden gekochte Eier in gleichgroße Stücke oder in gleichmäßige Scheiben geschnitten.
Zitronenschaber
Ziehen feine Steifen von der Schale der Früchte ab.
Dekoriermesser
Das Universalmesser zum attraktiven Dekorieren von Früchten und Gemüse.
Käseschneider
Ermöglichen das Schnei­den von einheit­lichen gleich­mäßigen Scheiben aus einem Käselaib.
Mozzarellaschneider
Funktionieren wie Eier­schneider und zerteilen die Mozarellakügelchen in feine Scheiben.
Parmesanbrecher
Kleine Spezialmesser mit sehr kurzer blattförmiger Klinge, zum mühelosen Herausbrechen von Parmesanbrocken.
Pizzaschneider
Mit dem großen Schneidrad lassen sich Pizza­stückchen einfach zuschneiden.
Pommesschneider
Für die einfache Her­stel­lung von Pommes-Frites bzw. Gemüsesteifen aus rohem Gemüse.
Zwiebelschneider
Ein Messersieb schneidet die Zwiebelwürfel schnell in die gewünschte Größe. Ähnlich funktioniert der Knoblauchschneider
Spiralschneider
Dieser Schneider kann das Gemüse in dekorative Spiralen schneiden.
Teigrädchen
Das Hilfsmittel für das saubere Zerteilen von ausgerollten Teigen.
Teigschneider
Die Rollenschneider für die Küche, die entweder den rohen Teig zerteilen oder den fertig gebackenen Teig wie bei einer Pizza.
Tomatenschneider
Feine Drähte oder Klingen zerteilen die empfindlichen Tomaten in gleichmäßige Teile.
Ziseliermesser
Spezielle Messer mit einem Zieselierhaken, zum dekorativen Verzieren von Obst und Gemüse.
Gitterschneider
Teigschneider, der im Handumdrehen ein apartes Gittermuster schneidet.
Stipproller
Sticht kleine Löscher in den Teig, um beim Ausbacken Blasenbildung zu vermeiden.
Spicknadel
Eine Spicknadel ist ein Küchenwerkzeug zum Spicken von Fleisch, meist mit gezahntem Endstück.
Weitere Informationen zum Thema Gastronomie-Schneider
^

Gastronomie-Schneider für professionelle Küchenarbeit

In jeder Küche kommen Schneider verschiedenster Art zum Einsatz. Diese vereinfachen das Schneiden und bringen die zu schneidende Zutat gleichzeitig in eine schöne und gleichmäßige Form. Doch Schneider ist nicht gleich Schneider. Ob zum Zerteilen, Schneiden, Zerstückeln, Abrollen, Abtrennen oder auch einfach nur, um Lebensmittel dekorativ anzurichten – für jeden Bedarf existiert das passende Schneide- oder Trennhilfsmittel.

Schneider, die in gleichmäßige Stücke zerteilen

Der Eierschneider

Egal, ob Sie Eierscheiben zum Dekorieren oder Eierstückchen für Salat benötigen, der Eierschneider kommt in jeder Küche zum Einsatz. Dieser besteht aus zwei Teilen, zwischen die einfach ein hart gekochtes Ei gelegt wird. Eine Seite des Schneiders ist mit dünnen Drähten versehen, mit denen das Ei am Ende durch Herunterdrücken der oberen Seite zerteilt wird.

Der Apfelteiler

Wenn Sie einen Apfel per Hand zerschneiden, erhalten Sie unterschiedlich große Apfelstücke. Mit einem Apfelteiler hingegen erhalten Sie in nur einem Arbeitsschritt acht gleichgroße Stücke. Zusätzlich wird bei diesem Arbeitsgang wird das Kerngehäuse des Apfels entfernt.

Der Pizzaschneider

Ein Pizzaschneider besteht aus einem Griff, an dem ein scharfes rundes Messer angebracht ist. Mittels Druck wird dieses Rädchen über den Teig gezogen, sodass dieser samt Belag sauber durchtrennt werden kann.

Schneider für dekorative Zwecke

Der Fadenschneider

Der Fadenschneider selbst besteht aus einem länglichen Griff und einem Dekormesser mit mehreren kleinen Löchern. Mit diesem Schneider können Sie Obst und Gemüse hauchdünn schälen und es gleichzeitig verzieren, indem Sie konkave oder senkrechte Rinnen in die Früchte schneiden. 

Das Ziseliermesser

Das Ziseliermesser besteht aus einem langen Griff und einer Klinge. Diese verläuft nach vorn etwas breiter und besitzt mittig eine Öffnung. Dieses Messer eignet sich hervorragend für dekorative Zwecke, da Sie damit Obst und Gemüse mit verschiedenen Schnitzereien versehen können.

Der Butterroller

Der Roller besteht aus einem Griff und einer stark gebogenen Klinge. Die Klinge ist mit zusätzlichen Vertiefungen versehen. Wenn Sie die Klinge mit leichtem Druck über die Butter ziehen, entstehen dekorative Butterflocken.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.