Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Gastronomie-Siebe  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gastronomie-Siebe“
Überbegriffe
Gemüsesieb
Ein unverzichtbarer Helfer in jeder Küche, der in ver­schiedenen Ausführungen angeboten wird.
Gewürzkugel
Zum Herstellen von Reisku­geln oder zum Mitkochen von Gewürzen, ohne dass diese im Essen verbleiben.
Küchensieb
Meist Stielsiebe, die für die unterschiedlichsten Arbei­ten im Küchenbereich ein­gesetzt werden.
Mehlsieb
Als Einhandsieb oder klas­sisches Schüttelsieb wird es verwendet, um den Teig be­sonders locker zu machen bzw. Puderzucker fein zu verteilen.
Passiersieb
Besonders feinmaschiges Sieb, das sich zur Herstel­lung von Gemüse-, und Fruchtmus eignet.
Spitzsieb
Ideal zum Passieren von Saucen und Suppen oder zum schnellen Aufwärmen bzw. Abschrecken verwend­bar.
Teesieb
Die schnelle Alternative zu einer Teekanne mit inte­griertem Brühsieb oder spe­ziellen Teefiltern.
Tüllensieb
Dieses Sieb, auch Teebe­sen genannt, wird einfach in die Tülle der Teekanne gesteckt und hält so den losen Tee beim Eingießen zurück.
Fettseiher
Werden verwendet, um in Fett ausgebackene Lebens­mittel abtropfen zu lassen.
Spülbeckensieb
Kleiner praktischer Helfer, um zu verhindern, dass der Abfluss verstopft.
Siebe nach Ausführung oder Material
Stielsieb
Besitzen meistens auch Ein­hängehaken, um direkt über einem Topf zu arbeiten.
Gazesieb
Das besonders feine Draht­geflecht hält auch die fein­sten Partikel beim Durch­sieben zurück.
Drahtseiher
Siebe mit einem Drahtgit­ter, die in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind.
Edelstahlseiher
Diese Siebe bestehen aus hochwertigem, geschmacks­neutralem Edelstahl.
Abtropfsieb
Siebeinsätze, die verhin­dern, dass die Lebensmittel mit dem Abtropfwasser in Berührung kommen.
Siebschaufel
Die Kombination einer viel­seitig einsetzbaren Schau­fel mit einem Sieb.
Spritzschutzsiebe
Das feine Drahtgewebe ist luft- und dampfdurchlässig und verhindert heiße Fett­spritzer.
Abgießhilfe
Diese halbkreisförmigen Siebe passen meistens auf Töpfe oder Schüsseln und erleichtern das Abgießen.
Weitere Informationen zum Thema Gastronomie-Siebe
^

Siebe für Flüssigkeiten und feste Stoffe

Zum Kochen werden die unterschiedlichsten Kochgeschirre benötigt. Hergestellt aus Blech, Gusseisen oder Aluminium und mit unterschiedlichen Beschichtungen wie PTFE oder Emaille sind Kochgeschirre aus keiner Küche wegzudenken. Neben dem Kochgeschirr in Form von Töpfen, Pfannen oder Brätern sollte ein Sieb nicht fehlen.

Grob- und feinmaschige Siebe

Siebe werden hauptsächlich zum Abgießen von Flüssigkeiten benutzt. Sie können aber auch mit einem Sieb unterschiedlich große, feste Stoffe voneinander trennen. Dabei unterschiedet man in der Küche zwei unterschiedliche Typen: grobmaschige und feinmaschige Siebe. Die feinmaschigen Siebe werden verwendet zum Beispiel:

  • zum Abgießen von Flüssigkeiten
  • zum Feinpassieren
  • zum Bestäuben mit Puderzucker oder Kakaopulver
  • zum Sieben von Mehl wie das Mehlsieb.

Grobmaschige Siebe eignen sich auch zum Salat waschen oder Abgießen von Fett und Wasser. Mit speziellen Spitzsieben können Saucen oder Suppen abpassiert werden. Bei der Materialwahl Ihres Siebes sollten Sie ein rostfreies Metall oder Kunststoff verwenden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.