Gewebeband – Ein Powerklebeband für Industrie und Handwerk
Gewebeklebebänder sind besonders robust und vor allem für stark belastete Klebestellen in Industrie und Handwerk geeignet. Im Gegensatz zu anderen
Klebebändern bestechen sie durch eingelassene Gewebestrukturen aus verschiedensten Fasern und ermöglichen so das Erzielen besonders reißfester und stabiler Tapes.
Allround-Einsatz
Gewebebänder finden in vielen Bereichen ihren Einsatz. Egal, ob als zuverlässiges
Glasfaser-Gewebeband, als Verpackungsklebeband oder
Steinband – Klebebänder werden im Handwerk, auf der Baustelle oder im Maschinenbau genutzt. Mit einem richtig ausgewählten Gewebeband lassen sich schnell und einfach Reparaturen durchführen, Verschlüsse und Befestigungen herstellen und verschiedenste Bereiche sichern.
Reißfest und doch reißbar
Für eine einfache Handhabung ist es wichtig, dass sich das Klebeband trotz seiner Stabilität und Reißfestigkeit leicht von der Rolle trennen lässt. Erreicht wird dies durch eine Gewebearmierung, die in Längsrichtung eingebracht wurde und dadurch die nötige Stabilität ermöglicht. In Querrichtung ist ein Gewebeband mit einer solchen Struktur einfach reißbar und kann mühelos und ohne den Einsatz von zusätzlichem Werkzeug abgerissen werden.
Die Klebkraft
Eine hohe Klebkraft gewährleistet einen festen Sitz nach dem Andrücken an das zu verklebende Material. So können zuverlässige Verschlüsse und langanhaltende Verbindungen erstellt werden, die in vielen Fällen eine aufwendige Reparatur unnötig machen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, wie die Oberflächenstruktur des zu klebenden Materials beschaffen ist. Viele Gewebebänder eignen sich selbst für das Verkleben sehr rauer und unebener Oberflächen.
Wasserabweisend
Eine wichtige Eigenschaft, die besonders bei Lackierarbeiten und beim dichten Verschließen gefragt ist, ist die Wasserbeständigkeit. Mit einem speziell beschichteten Gewebeband wird eine komplette Sperre gegen das Ein- und Austreten von Feuchtigkeit geschaffen.
Temperaturbeständig
Verschiedene Temperatureinflüsse bestimmen weiterführend die Auswahl des passenden Gewebebandes. Bauteile an Maschinen, Verbindungen im Bauhandwerk und Verklebungen in der Klimatechnik sind oft hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Berücksichtigen Sie hier die Resistenz des Gewebebandes und wählen Sie die passende Temperaturbeständigkeit aus, damit Band und Klebkraft optimal erhalten bleiben.
Chemikalienresistent
Gerade im Maschinenbau kommen die Gewebebänder häufig mit Öl und ähnlichen chemischen Komponenten in Kontakt. Nur ein Gewebeband, das eine ausreichende Beständigkeit aufweist, kann zum gewünschten Erfolg führen.
Die richtige Breite
Um immer das passende Tape zur Verfügung zu haben, sollten Sie auf verschiedene Breiten zurückgreifen. Mit einem breitem Band lassen sich Leckagen besonders gut und großflächig abdichten. Eine breite Klebefläche auf den jeweiligen Verbindungselementen erhöht zudem die Stabilität der Klebung. Schmale Bänder ermöglichen dagegen den Einsatz auch an unzugänglichen und engen Stellen, die keine große Angriffsfläche für das Klebeband bieten. So wird es auch hier möglich, eine saubere Klebung mit dem Gewebeband zu erzielen. Berücksichtigen Sie, dass jeder Zentimenter an Überlappung und Klebefläche mehr Stabilität, Festigkeit und Sicherheit bedeutet.