Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gewichtsmanschette

  Gewichtsmanschette  (46 Angebote unter 28.259.649 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „gewichtsmanschetten“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewichtsmanschette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewichtsmanschette"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewichtsmanschette
^

Gewichtsmanschette - Laufgewichte zur Leistungssteigerung

Gewichtsmanschetten sind variable Zusatzgewichte, die sich am Körper anbringen lassen, um den Trainingseffekt bei bestimmten Sportarten zu erhöhen. Gewichtsmanschetten sind für die Arme und Beine, aber auch als Weste für den Oberkörper und als Bauchgurt erhältlich. Besonders bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Walking lässt sich mit den Gewichten die Muskulatur stärken und auch die Ausdauer verbessern. Das Training wird durch die zusätzlichen Gewichte bedeutend anstrengender.
Darüber hinaus lassen sich die Manschetten auch für verschiedene Gymnastikübungen oder in Fitnesskursen wie Aerobic oder Tae-Bo anwenden. Eine Gewichtsmanschette lässt sich um den entsprechenden Körperteil legen und mittels Klettverschluss befestigen. Die Manschetten sind variabel einstellbar, so dass sie für jeden Bein- bzw. Armumfang geeignet sind.

Die Füllung der Gewichtsmanschetten

Die Manschetten sind je nach Hersteller mit unterschiedlichen Materialien befüllt. Besonders praktisch sind Modelle mit Metallgewichten, die sich nach Bedarf herausnehmen lassen, so dass das Gewicht an den individuellen Trainingszustand angepasst werden kann. Preiswerter sind die Modelle, welche mit Sand befüllt sind. Dabei lässt sich das Gewicht jedoch nicht verändern.
Für ein angenehmes Tragegefühl sind die Manschetten weich gepolstert.

Die Auswahl des richtigen Gewichtes

Gewichtsmanschetten sind mit unterschiedlichem Gewicht erhältlich. Anfänger sollten zunächst mit den leichten Manschetten beginnen. Besonders, wenn sie als Laufgewichte verwendet werden, wird der Effekt häufig unterschätzt. Schon bei einem zusätzlichen Gewicht von je 0,5 kg pro Bein oder Arm wird das Laufen mit der Zeit deutlich anstrengender.
Profis können mit Laufgewichten sehr gute Trainingserfolge erzielen. Motivierte Gelegenheitssportler und wenig trainierte Menschen sollten jedoch besonders mit den Armmanschetten vorsichtig umgehen, da beim Laufen mit Armgewichten schnell Verspannungen der Nackenmuskulatur entstehen können.

Auf das Gleichgewicht kommt es an

Sollen die Manschetten beim Laufen getragen werden, ist es ganz besonders wichtig, dass die Gewichte gleichmäßig verteilt werden, um einseitige Belastungen und Fehlhaltungen zu vermeiden. Grundsätzlich ist es besser, mehrere Manschetten zu tragen (an den Beinen, den Armen und als Weste), die jeweils sehr leicht sind, als beispielsweise nur zwei schwere Manschetten, um die Arme zu legen.

Gewichtsmanschetten für Profis und Freizeitsportler

Die Manschetten mit höheren Gewichten werden vorwiegend von Profisportlern verwendet. Sie werden bei Lauf- und Sprinttrainings in der Leichtathletik und auch bei anderen Sportarten wie beispielsweise im Fußballtraining verwendet, um Kondition und Ausdauerkraft zu steigern. Freizeitsportler profitieren vor allem von Manschetten mit niedrigem Gewicht (500 g oder weniger). Bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Walking kann mit den Gewichten gleichzeitig die Muskulatur gestärkt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.