Der einzig richtige Dübel für Gipskartonplatten
Der Gipskartondübel ist ein wichtiger Bestandteil in der Befestigungstechnik. Immer häufiger wird zum Ausbau,
Umbau oder zur Verkleidung das Material Gipskarton verwendet. Einfache und schnelle Verarbeitung zeichnen dieses Material aus.
Aus ungeraden Wänden werden gerade, und die Gestaltungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Man kann Gipskarton mühelos bohren,
schneiden und sägen. Hinzu kommt eine hohe Stabilität.
Für ein solches Material braucht es auch den passenden Dübel, und so kommt kein Handwerker ohne Gipskartondübel aus.
Egal, ob auf der Großbaustelle oder bei der Sanierung, um Halt in die Gipskartonwände zu bringen und um Amarturen, Kabelkanäle,
Lampen, Sockelleisten oder Gardinenschienen zu befestigen. Alles, was auf die Gipskartonplatte aufgeschraubt werden soll wird
nicht nur mit einer Schraube sondern auch mit einem Gipskartondübel versehen, um den Halt der Schraube im Material zu verbessern.
Das Besondere am Gipskartondübel
Dübel ist nicht gleich Dübel. Für jedes Material und jede Verwendung gibt es besondere Dübeltypen.
Der Gipskartondübel, hat ein besonders großes Außengewinde. Da Gipskarton ein weiches Material ist,
würde ein dünner Dübel schnell ausreißen und nicht zur Verbesserung des Haltes der Schraube führen.
Gipskartondübel bohren sich wie von Geisterhand ins Material. Das Gewinde ist so konzipiert, das ein Vorbohren selten nötig ist.
Untersparten der Gipskartondübel
GK - Gipskarton-Dübel
GK Gipskartondübel sind aus Kunststoff (Nylon). In jeder Packung finden Sie ein Setzwerkzeug.
So brauchen Sie nicht lange nach einem passenden Werkzeug zu suchen, sondern haben es immer griffbereit.
Lediglich ein Akku-Schrauber ist noch nötig, und Sie können den Dübel mühelos setzen.
Der Dübel hat ein scharfes und selbst schneidendes Gewinde, dadurch kann der Dübel ohne hohen Zeitaufwand sicher und formschlüssig eingesetzt werden.
Die GK-Dübel haben eine geringe Länge und nehmen somit hinter der Gipskartonplatte wenig Platz in Anspruch.
Sie können also auch auf engem Raum verwendet werden.
GK Gipskartondübel sind nicht für Gipsfaserplatten geeignet. Ebenso wenig sollten sie auf gefliesten Gipskartonplatten verwendet werden.
Wenn die Gipskartonplatte stärker als 15 mm ist, bohren Sie bitte mit dem Setzwerkzeug kurz vor um Schäden am Dübel zu vermeiden.
Ein bestechender Vorteil diesen Dübels ist, dass er mit dem Setzwerkzeug ein- und auch wieder herausgedreht werden kann.
GKM - Gipskarton-Metall-Dübel
Die GKM-Dübel sind aus Metall. Sie sind neben den Gipskartonplatten auch für Gipsfaserplatten geeignet und
schneiden sich ihren Weg in die Platte. Sie benötigen hier kein spezielles Setzwerkzeug,
mit einem handelsüblichen Bit können Sie den Dübel mühelos mittels Akkuschrauber in der Gipskartonplatte verankern.
Ein Vorbohren ist bei diesem Dübel selbst bei stärkeren Platten nicht nötig.
Auch bei diesen Dübeln kommt es zum Formschluss.
GKK - der Gipskartondübel, der kippt
Auch dieser Gipskartondübel lässt sich bequem ins Material einfügen. Wird später die Schraube eingedreht,
klappt die selbst schneidende Spitze um 90 Grad herum und verankert den Dübel fest,
so dass ein Ausreißen faktisch unmöglich ist.
Kunststoff oder Metall
Dübel aus Kunststoff bestehen meist aus Nylon. Sie sind sehr beständig und halten gut.
Allerdings haben sie gegenüber Ihren Kollegen aus Metall einen entscheidenden Nachteil: die geringe Temperaturbeständigkeit.
Egal für welchen Dübeltypen Sie sich entscheiden, achten Sie auf die Umwelteinflüsse, die auf das Material zukommen.
Die richtige Schraubenlänge
Auch auf die Schraube kommt es bei der Befestigung an. Die Länge spielt hier eine entscheidende Rolle.
Achten Sie darauf, für welche Schrauben der Dübel ausgelegt ist. Verwenden Sie nur die empfohlenen Schraubenmaße.
Nur wenn Sie diese Empfehlungen einhalten, kann der Dübel einen guten Job machen und sein Können im wahrsten Sinne des Wortes entfalten.
Lasten
Bedenken Sie immer, dass Gipskarton kein besonders "festes" Material ist. Die Gipskartonplatte hat einen Kern aus Gips.
Ein Dübel und seine Schraube können immer nur soviel Last tragen, wie der Untergrund hergibt.
Also bitte keine schweren Gegenstände anhängen, das hält die beste Verankerung nicht aus.
Weitere Produkte
In unserer Kategorie Befestigungstechnik finden Sie weitere Befestigungsartikel wie z.B. Anker, Nägel und Schrauben. Im Bereich Werkzeug finden Sie vom Akku-Schrauber über die Bohrmaschine bis zur Zange alles was Sie für Ihre Ausrüstung benötigen.