Mit Gripzangen Werkstoffe und Werkzeuge fest anpacken, halten und bewegen
Unter den Zangen als Handwerkszeug fallen die Gripzangen im Allgemeinen durch zwei Eigenschaften auf:
- sie stehen für eine hohe Kraftübertragung und
- die Öffnungsweite kann durch Feststellklemmen variiert werden.
Daher wird die Gripzange auch Feststellzange genannt. Die Zange wird häufig am Werkstück festgeklemmt. Andere Begriffe sind Festklemmzange oder auch Schweißerzange. Die hohe Kraftübertragung resultiert aus der Kniehebel-Mechanik. Diese erlaubt es, die Zange anzulegen ohne zuzudrücken, denn durch einen langen Hebel wird bei geringem Hubweg eine hohe Druckkraft erzeugt. Löst man den Hebel aus der Kniehebel-Mechanik wieder, wird das Werkstück freigegeben. Die Gripzangen werden zudem häufig nicht nur als dritte Hand, sondern für das Lösen sehr fester Schraubverbindungen eingesetzt.
Welche Gripzangen-Arten gibt es?
Je nach Einsatzgebiet, Form und Beschaffenheit lassen sich verschiedenste Gripzangen-Arten unterscheiden. Für jede Anwendung gibt es die optimierte Zange, zum Beispiel die Langbeck-, Parallel-, Schweißer-, Universal-, Abklemm-, Axial-, Breitmaul-, Bügel-, Ketten-, Parallel-Klammer-, Lochschweiß- bzw. Radlauf-Gripzange bis hin zur Tischspann- oder Micro-Gripzange.
Die Ketten-Gripzange
Interessant ist die
Ketten-Gripzange, die dem Demontieren von Abgasanlagen diverser Ausführungen an unzugänglichen Stellen dienlich ist. Die Zange hat anstelle von langen Zangenbacken eine Art verstellbare Fahrradkette an stark verkürzen Zangenbacken befestigt.
Die Schweiß-Gripzange
Die
Schweiß-Gripzange hat an den Backen Maulform und ist zum Spannen von Rohren und Rundmaterial beim Schweißen und Löten gedacht. Sind die Spannbacken aus Temperguss, sind sie ganz besonders hitzebeständig. Ganz praktisch ist es, wenn sich die Zange wie oft einhändig betätigen kann. Die Alu-Schweiß-Gripzange gibt es mit ganz weit offenen Backen. Sie wird dann gerne im Karosseriebau, Metallbau oder bei Montagearbeiten anstelle von Schraubzwingen eingesetzt. Die Leichtmetalllegierung verhindert das Festsetzen von Schweißperlen.
Die Axial-Gripzange und die Breitmaul-Gripzange
Bei der
Axial-Gripzange bewegen sich die Zangenbacken entlang der Längslinie (axial) aufeinander zu, weshalb sie zum Fixieren von Blechen mit hohen Stegen sehr gut geeignet ist. Solche Bleche findet man oft als Seitenwände oder Heckteile bei deutschen Automarken. Die Breitmaul-Gripzange zeichnet sich durch stark verbreiterte Backen aus und wird zum Halten, Biegen oder Bördeln von Blechen genutzt.