Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gummirolle

  Gummirolle  (2.275 Angebote unter 28.277.991 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gummirolle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gummirolle"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   152   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gummirolle
^

Das Vollgummirad garantiert großen Fahrkomfort

Vollgummiräder werden im Transportbereich immer dann eingesetzt, wenn eine einfache bis mittlere Belastung erfolgt und es auf besonders hohen Fahrkomfort ankommt. Egal, ob bei Transportkarren oder Transportwagen, bei Fahrwerken oder Transportplattformen - bei entsprechenden Umgebungs- und Einsatzbedingungen sind Vollgummiräder eine gute Wahl, da sie einen besonders homogenen und geräuscharmen Lauf gewährleisten.

Die Belastbarkeit

Die Eignung für den Transport hängt von mehreren Faktoren ab. Ein wichtiger Punkt ist die Tragfähigkeit und somit die Belastbarkeit jedes einzelnen Rades. Hierbei spielt nicht nur das Material des eigentlichen Rades eine wichtige Rolle, sondern auch die Felge und das Lager. Felgen können aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, beispielsweise aus Blech, Aluminium, Vollgummi oder Kunststoff. Zudem können Sie bei variabler Anordnung der unterschiedlichen Räder die Belastung so verteilen, dass eine besonders effektive Nutzung möglich wird.

Die Beständigkeit

Vollgummi als Material für Räder bringt einige Vorteile mit sich.  Wenn es um die Umgebungsbedingen in Ihrem Transportbereich geht, ist es wichtig, auf die Möglichkeit des Einsatzes zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei einer Temperaturbeständigkeit zwischen -20 und +60°C und einer Beständigkeit gegen leichte Säuren sind Vollgummiräder für fast alle herkömmlich auftretenden Transportgeschehnisse gut geeignet und können ohne Risiko eingesetzt werden. Die solide Bauweise sorgt bei der Nutzung unter Einhaltung der Tragkraft für eine besonders hohe Lebensdauer, einen minimierten Abrieb und überzeugt zudem durch geringe Anschaffungs- und Wartungskosten.

Laufruhe

Vollgummiräder versprechen eine enorme Laufruhe. Besonders Räder mit Vollgummi-Elastik-Bereifung sorgen für ein elastisches und somit leicht abfederndes ruhiges Laufverhalten des Transportgerätes. Hinzu kommt eine ohnehin hohe Laufruhe, die durch die Vollgummiräder erzielt wird. Der Einsatz der Räder ist auf fast jedem Untergrund möglich. Sie sind gleichermaßen für Fliesen, PVC, Estrich, Asphalt oder Parkettböden gut geeignet. Je nach Raddurchmesser können Sie zudem geringe Hindernisse mit den Rädern überwinden.

Das passende Lager

Von Vorteil ist es, wenn die Räder mit Kugellagern ausgestattet sind. Dadurch werden die positiven Eigenschaften, die die Vollgummiräder mitbringen unterstützt. Kugelgelagerte Räder weisen eine besonders hohe Laufruhe und einen enormen Laufkomfort auf. Sie sind besonders robust und bedürfen kaum einer Wartung. Die lange Lebensdauer, auch bei hohen Belastungen, wird durch die Wahl einer rostfreien Ausführung  unterstützt.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.