Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: handlampe akku, handlampe 42v, handlampe bosch
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handlampe

  Handlampe  (708 Angebote unter 29.425.265 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „handlampen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   48   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handlampe
^

Die Handlampe - mobil und leicht

Die Handlampe ist eine Leuchte, die vor allem im Bau und im Handwerk oder auch bei Rettungs- und Sicherheitsdiensten ihren Einsatz findet. Sie ist in Stabform mit Aufhänghaken oder auch als Tragelampe mit Griff erhältlich.

Besonderheiten

Je nach Verwendungszweck müssen die Lampen sowie die darin befindlichen  Leuchtmittel unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Wichtig ist, dass sie spritzwassergeschützt sind sowie Stößen und Erschütterungen widerstehen können. Sollen sie in Außenbereichen eingesetzt werden, sollte dies auf den Lampen ausgewiesen oder sie als wetter- und witterungsbeständig gekennzeichnet sein. Da die Lampen in der Hand gehalten und damit die gewünschten Stellen ausgeleuchtet werden, sollten sie sich einfach bedienen lassen. Schalter im Handgriff und drehbare Lampen und Leuchten sowie integrierte Tragegriffe helfen dabei. Einige Modelle sind standfest und kippsicher und können daher auch einfach abgestellt werden.

Die Stromversorgung

Da die Leuchte meist in Außenbereichen eingesetzt wird und sie ein flexibles Arbeiten ermöglichen soll, ist die Versorgung über einen Akku von Vorteil. Einige Varianten sind auch über Stromkabel an die Stromversorgung anzuschließen. Kfz-Handleuchten sind speziell für die Arbeiten am Auto ausgerichtet und können beispielsweise über den Zigarettenanzünder im Auto betrieben werden.

Die Leuchtmittel

Sie unterscheiden sich in der Lichtstärke und der Lebensdauer. LED-Leuchten haben eine lange Lebensdauer und eine relativ große Lichtausbeute. Die Leuchtmittel bei Handlampen sollten immer schnell und ohne viel Aufwand austauschbar sein.

Die Lichtstreuung

Beachten Sie die Abstrahlwinkel und Lichtstreuung. Bei Handlampen sollte das Licht auf einer Entfernung von bis 10 Meter noch relativ gebündelt auftreffen. Vermisste Personen sollten ebenso leicht erkannt werden, wie etwa Stolperstellen auf dem Boden für den Nutzer. Daher sollte die Ausleuchtung auch in vertikaler Richtung optimal sein.

Die Nennbetriebsdauer

Wichtig für Handlampen aller Art, die nicht an der Stromversorgung hängen wie etwa Stablampen, ist die Betriebsdauer. In der Regel sind Zeiten von um die 90 Minuten optimal.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.