Verpacken wie die Profis mit einem Folienschweißgerät
Folienschweißgeräte bieten Ihnen in vieler Hinsicht die Möglichkeit, eine optimale Verpackung herzustellen.
Folien werden mit Hilfe des Folienschweißgerätes zuverlässig und ohne Kraftaufwand dicht verschlossen. Durch
Vakuumpumpen wird der enthaltene Sauerstoff aus der
Verpackung entfernt. Sie können mit Folienschweißgeräten sterile, feste und platzsparende Verpackungen herstellen. Die Haltbarkeit und Lebensdauer von in Folie eingeschweißten Produkten wird deutlich verlängert.
Die Funktionsweise
Der Kunststoff von
Folienbeuteln oder auch von Folienmeterware wird mit Hilfe eines Folienschweißgerätes versiegelt. So können Umwelteinflüsse das eingeschweißte Gut nicht erreichen. Außerdem wird einem unerwünschten Austritt von Gerüchen oder Flüssigkeiten vorgebeugt. Je breiter hierbei die Naht ist, die vom Folienschweißgerät hergestellt wird, umso zuverlässiger ist der Schutz. Beim Verschweißen ist es wichtig, die richtige
Temperatur für das zu verschweißende Folienmaterial zu wählen. Deshalb ist eine Prüfung der Eignung der zu verwendenden Folie und ihrer Dicke enorm wichtig. Auch der Anpressdruck sollte an allen Nahtstellen gleichmäßig vom Gerät aufgebaut werden, hierzu werden die Druckbalken eingesetzt. Diese sollten sich nach Möglichkeit über die gesamte Nahtlänge erstrecken. Einige Geräte verfügen über eine Vakuumpumpe, welche dafür sorgt, dass die Umgebungsluft abgesogen wird und so eine enorm erhöhte Haltbarkeit zustande kommt.
Lebensmittelverpackungen
In der Lebensmittelindustrie und in der
Gastronomie kommt es darauf an,
Lebensmittel bei ansprechender Verpackung haltbar zu machen. Vakuumverpackungen wirken hier Wunder. Durch gut eingeschweißte Lebensmittel können Sie nicht nur die Haltbarkeit um das drei- bis fünffache erhöhen, sondern halten auch Gerüche im Zaum. Sie minimieren Transport- und Lagerkosten durch platzsparende Verpackung. Die Schimmelbildung wird unterbunden, denn der Oxidationsprozess wird gestoppt und Flüssigkeiten wie Marinaden können nicht austreten.
Industrie und Lagerung
Überall dort, wo Oxidation zum Problem führen kann, sind Sie mit Folienschweißgeräten optimal beraten. Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit macht fast allen Materialien zu schaffen und verringert die Lebensdauer. Ersatzteile und Montagematerial, das in Folie eingeschweißt wird, altert nicht nur langsamer, sondern bleibt auch in der Qualität deutlich besser. Rost und Verschleiß durch Umwelteinflüsse bereits vor der Benutzung werden unterbunden. Ein deutlicher Vorteil bei der Lagerung für den Eigenbedarf oder aber auch für den Verkauf entsteht.
Medizin
Sterile Verpackungen sind in der
Medizin besonders wichtig. Ob
Verbandsmaterial, Kanülen oder Instrumente - keimfreie und bakteriell einwandfreie Verpackungen sind in diesem Bereich besonders wichtig. Mit Folienschweißgeräten der besonderen Art ist dies kein Problem. Hier werden Spezialfolien verwandt, die auf der einen Seite mit
Papier überzogen sind. Durch die Nahtbreite, die mindestens acht Millimeter breit sein muss, wird somit die nötige Dichtheit erzielt. Die Geräte müssen Verpackungen herstellen können, die der DIN 58953 entsprechen.
Die mobile Alternative
Während professionelle Folienschweißgeräte oftmals zu schwer oder zu groß sind, um sie ständig zu transportieren, sondern fest auf dafür vorgesehene
Tische mit Haltern aufgestellt sind, um einen sicheren Stand zu gewährleisten, werden für den mobilen Einsatz Folienschweißzangen verwendet. Das Prinzip ist letztlich das gleiche, wobei aber auf den Rollenhalter verzichtet wird. Die
Folienschweißzange ist bei derselben Funktionalität auf den mobilen Einsatz ausgerichtet und ist somit überall anwendbar.