Die Kabelschuhcrimpzange für lötfreie Kabelverbindungen
Die Kabelschuhcrimpzange ist ein Spezialwerkzeug und gehört zu den
Crimpzangen, mit denen man sichere Kabelverbindungen anstatt durch Löten durch plastische Verformung des Bauteils sowie des Kabels schafft. Um ein dauerhaftes Ergebnis zu erreichen, darf der Zangenkopf nicht zu groß oder unpassend geformt sein, denn sonst schließt man Luft ein, die im Laufe der Zeit Korrosionsbildung unterstützt.
In welchen Bereichen die Zange genutzt wird
Crimpkabelschuhe werden in der
Elektroinstallation genutzt, um Kabelverbindungen bei ösen- oder gabelförmig auslaufenden Kabelschuhen durch Schrauben oder ansonsten durch Stecken zu erreichen. Solche Verbindungen gibt es
- in der Elektrotechnik (isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen),
- im Bereich der Automotive (Kabelschuhe, Flachsteckhülsen, Flachstecker mit offenen Crimpkrallen),
- in der Datennetzwerktechnik (BNC-/TNC-Koaxialstecker, 8-polige Modularstecker) oder
- der Solartechnik (isolierte Kabelschuhe und Solarsteckverbinder) bzw.
- entsprechend den eigenen Anforderungen des Anwenders (Dornpressung, Rollpressung, Trapez- und Sechskantpressung, 6- und 8-polige Modularstecker, auch Westernstecker genannt).
Zum Aufbau der Zange
Die Crimpzange besitzt sehr unterschiedlich ausgeformte Backen, wobei die Kabel und Crimpschuhe entweder seitwärts oder von vorne in die Gesenke zugeführt werden. Eine Hebelmechanik sorgt für eine gute Kraftübertragung vom Griff auf den Zangenkopf. Manche Hersteller justieren den Pressdruck vor, andere bieten eine hierfür vorgesehene Verstellschraube. Die Griffe sind kunststoffverkleidet und sorgen so für einen sicheren Halt. Die relativ kurze Länge der Zange von bis zu 20 Zentimeter sorgt für ein leichtes Gewicht und garantiert so ergonomisches Arbeiten.
Kurz zur Funktionsweise
Die Kabelschuhe besitzen seitwärts nach oben gebogene Blechenden, zwischen die die Litze gelegt wird. Durch das Schließen der Zange, werden die Blechenden gebogen und nach unten gedrückt, so dass sich der Querschnitt eines liegenden „B“ ergibt. Für Kabelschuhe mit Kerbung, gibt es Zangen deren Unterseite in die Kerbung greift, während die Oberseite wie beschrieben funktioniert. Je nach Kabelschuh oder Stecker gibt es diverse, zum Teil auch auswechselbare Gesenke, so dass man auch vom Querschnitt her ovale, dorn- oder trapezförmige bzw. vier- oder sechskantförmige Pressungen vornehmen kann.