Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kartonversandtasche a3
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kartonversandtasche

  Kartonversandtasche  (619 Angebote unter 30.871.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kartonversandtasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kartonversandtasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   42   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kartonversandtasche
^

Kartonversandtaschen - die stabilen Preisbewussten

Etwas stabil wie ein Päckchen und doch kostengünstig wie einen Brief, eine Büchersendung oder eine Warensendung verpackt zu verschicken, sind zwei Dinge, die Sie mit dem richtigen Verpackungsmaterial erreichen können. Mit einer Kartonversandtasche kommen Broschüren, Warenproben, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und nicht zuletzt Unterlagen, die nicht geknickt und beschädigt werden dürfen, sicher bei Ihrem Kunden und Geschäftspartner an.

Unschlagbar stark

Die Stärke der Kartonversandtasche liegt im Material. Es ist robust und verhindert Knicke, kann Stöße abfedern und ist besonders leicht. Je nach Anforderung sollten Sie auf die Beschaffenheit des Kartons achten.
Wellpappen sind besonders geeignet, wenn es darum geht, stoßempfindliche Dinge zu versenden. Normale, glatte Kartonagen hingegen versprechen ein Plus an Stabilität und verhindern Knicke. Wer keinen voll kartonierten Umschlag nutzen möchte, sondern nur einen einfachen Schutz der Unterlagen wie beispielsweise beim Versenden von Bewerbungsmappen benötigt, kann auch auf die abgewandelte und deutlich einfachere Variante der Kartonrückwandtasche zurückgreifen.

Kartonversandtasche sind Leichtgewichte

Besonders auf das Eigengewicht sollten Sie ein Augenmerk bei der Auswahl der Kartonversandtasche legen. Stabilität und Schutz ja, aber bitte nicht auf Portokosten. Daher ist das Format der Taschen auch an die von der Post vorgegebenen Abmessungen für Groß- und Maxibriefe sowie für Büchersendungen und Warensendungen angepasst. Je geringer das Eigengewicht der Versandtasche ausfällt, je mehr können Sie hineinpacken und letztlich versenden. Gerade Wellpappe hat ein geringes Gewicht und nutzt die eingeschlossene Luft zur Polsterung.

Das Format der Kartonversandtasche

Wichtig wie bei allen Versandtaschen auch ist das einzusetzende Format. Am höchsten ist der Schutz, wenn Sie die Kartonversandtasche exakt an die nötige Größe des Versandgutes anpassen. Damit verhindern Sie, dass es durch Hin- und Herbewegungen im Inneren der Verpackung während des Transportes trotz guter Umverpackung zu Beschädigungen kommt. Zudem optimieren Sie in vielen Fällen den Portoeinsatz durch eine solche Maßnahme nochmals. Als besonders günstig erweisen sich Kartonversandtaschen mit Seitenfalz, die bis zu einem gewissen Punkt flexibel in der Verpackungshöhe sind. Bücher, Zeitschriften und ähnliches Versandgut liegt meist im wiederholt selben Format vor, nur die Höhe variiert, mit einer in diesem Bereich flexiblen Versandtasche haben Sie immer das passende Verpackungsmaterial parat.

Flexibel im Verschluss

  • Kartonversandtaschen gibt es mit unterschiedlichsten Verschlussmöglichekeiten. Modelle mit Stanzung für Musterklammern
  • Fest verklebte Exemplare mit Aufreißhilfe sind häufig bei schweren Sendungen wie beim Verschicken von Büchern oder Katalogen im Einsatz. Sie erlauben einen stabilen und sicheren Verschluss, erleichtern aber gleichzeitig das Öffnen durch den Kunden.
  • Sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Ihre Kunden eine Rücksendung tätigen, können Sie als Plus an Service eine wiederverschließbare Kartonversandtasche nutzen. Diese ist mehrfach verwendbar und sorgt dafür, dass auch Retouren sicher ankommen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.