Mit der Kfz Gerätedose elektrische Verbraucher im Auto mit Strom versorgen
Zusatzgeräte in Kraftfahrzeugen wie zum Beispiel Handyladegeräte, Spannungswandler für Laptops oder Kühlboxen benötigen eine eigene Stromversorgung. In den meisten
Fahrzeugen ist nur eine Gerätedose in Form eines Zigarettenanzünders vorhanden. Im besten Fall sind noch ein oder zwei zusätzliche Steckdosen eingebaut. Hier können beispielsweise spezielle Adapter als
Kfz-Zubehör eingesetzt werden, um mehrere Geräte an einer einzigen Steckdose zu betreiben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, speziell für diesen Zweck gedachte Kfz-Gerätedosen zusätzlich in das Fahrzeug einzubauen. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn mehrere Geräte mit einer höheren Stromaufnahme im
Fahrzeug betrieben werden sollen und die einzig verfügbare Gerätedose durch die Verwendung eines Adapters zum Anschluss mehrerer Geräte überlastet werden würde.
Die Stromversorgung für die Anhängerbeleuchtung
Anhängersteckdosen, egal ob 7-polig oder 13-polig, werden auch immer wieder benötigt. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein Fahrzeug mit einer
Anhängerkupplung ausgerüstet werden soll oder im Falle eines Defekts der bereits vorhandenen Anhängersteckdose. Beim Kauf einer solchen Anhängersteckdose sollten verschiedene Dinge beachtet werden. Pkws und Lkws verwenden unterschiedliche Arten von Steckverbindungen. Dies gilt sowohl für die 7-poligen als auch für die 13-poligen Ausführungen. Weiterhin hängt es vom Bedarfsfall ab, ob eine 7-polige oder eine 13-polige Anhängersteckdose benötigt wird.
Anschlussadapter für Anhängersteckdosen
Mit dem Aufkommen der 13-poligen Anhängersteckdosen und Stecker, egal ob für Pkws oder Lkws, entstand auch der Bedarf an entsprechenden Anschlussadaptern. Diese dienen dazu, beispielsweise Anhänger mit 7-poligen Anschlusssteckern an Fahrzeugen mit 13-poliger Anhängersteckdose zu betreiben oder umgekehrt. Diese Adapter sind vor allem dann eine praktische Sache, wenn beispielsweise häufiger verschiedene Anhänger mit verschiedenen
Steckverbindungen an einem Fahrzeug angeschlossen werden sollen. Die Adapter werden einfach zwischen Steckdose und Anhängersteckverbindung geschaltet und ermöglichen dadurch eine einfache Handhabung.
Hinweise zum Anschluss von Kfz-Gerätedosen
Die maximale Stromstärke
Beim Kauf und bei der Installation der erhältlichen Kfz-Gerätedosen sollten Sie einige Dinge beachten. So sollte beispielsweise die maximale Stromstärke der Kfz-Gerätedose keinesfalls überschritten werden.
Nicht vergessen: die richtige Absicherung der Kfz-Gerätedose
Achten Sie beim Anschluss auch darauf, dass eine entsprechende Sicherung möglichst nahe an der
Autobatterie eingesetzt werden sollte, um im Falle eines Kurzschlusses Kabelbrände und damit verbundene hohe Folgeschäden zu vermeiden. Beim Anschluss sollte außerdem auf die richtige Polarität der Kfz-Gerätedose geachtet werden, um Schäden an der Kfz-Elektrik sowie an den angeschlossenen Verbrauchern zu verhindern.
Achten Sie auf die richtige Bordspannung
Bevor Sie ein Zusatzgerät, beispielsweise in einem Lkw, an einer Bordspannungssteckdose anschließen, sollten Sie die an der Steckdose anliegende Spannung überprüfen. Das Anschließen eines 12-Volt-Verbrauchers an eine 24-Volt-Bordspannungssteckdose führt in den meisten Fällen zu einer Beschädigung des angeschlossenen Gerätes. Eine Ausnahme bilden verschiedene elektrische Verbraucher wie beispielsweise Handyladekabel oder ähnliche Dinge. Häufig können diese Geräte sowohl an 12-Volt- als auch an 24-Volt-Bordnetzen betrieben werden.