Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: klapp-tafel rollen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klapp-Tafel

  Klapp-Tafel  (74 Angebote unter 28.256.907 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klapp-Tafel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klapp-Tafel
^

Eine gute Klapptafel überzeugt mit ihrer Funktionalität

Da die meisten Informationen mit dem Auge aufgenommen werden, wundert es nicht, dass die Klapptafel nicht nur in Schulen, sondern auch Sitzungszimmern der Behörden und Unternehmen Einzug gehalten hat. Die vielfältigen Gestaltungen erlauben es, nahezu an allen erdenklichen Plätzen eine Klapptafel unterzubringen. Der Nutzen steht außer Frage: visualisierte Informationen sind leichter verständlich, bleiben länger im Gedächtnis und bringen aufgrund der Abwechslung Motivation in der Aufnahme des vorgetragenen Stoffes und erzeugen damit nachhaltige positive Wirkungen. Für jeden Platz finden Sie die richtige Tafel.

Der unterschiedlichen Modelle der Klapptafel

Eine Klapptafel besitzt Teile, die horizontal oder vertikal umgeklappt werden können. Kann ein Teil horizontal nach hinten bewegt werden, haben Sie eine Klapptafel auf Rollen oder einem Ständer, die frei im Raum beweglich ist und dort genutzt werden kann, wo man sie braucht. Eine Klapptafel mit vertikalen Klappteilen kann ebenfalls frei im Raum stehen oder alternativ an der Wand befestigt sein. In letzterem Fall hat das Hauptboard ein oder zwei Flügel, die beidseitig beschriftbar sind und über das Hauptboard gelegt werden können. Der Vorteil dieser Tafeln liegt darin, dass man wesentlich mehr Fläche zum Beschriften hat als an einer Einzeltafel. Zudem kann man sie strategisch einsetzen und beispielsweise Lösungen zu Aufgaben bereits vornotieren und verstecken und im Bedarfsfall mit einem Handgriff durch Schwenken der Platte aufdecken.

Aus welchem Material besteht eine Klapptafel?

Eine Klapptafel gibt es als meist magnetisches Whiteboard, aus Kunststoff, Schiefer oder mit Filz bezogen. Jedes Modell benötigt neben unterschiedlichem Befestigungsmaterial für Präsentationsdokumente in Form von z. B. Magneten, Klammern und Pinnadeln auch geeignete Schreibgeräte wie Whiteboardmarker oder Kreide.
Eine Ablage an der Tafel hat dabei Vorteile: man muss das Schreibgerät oder den Tafelwischer nicht suchen, sondern hat alles bei der Hand. Für welches Material der Tafel Sie sich entscheiden, hängt im Wesentlichen von der geplanten Verwendung ab. Wenn ausschließlich geschrieben wird, genügt eine Kunststoff- oder Kreidetafel. Die Tafel selbst kann je nach Bedarf blanko sein, Linien oder Rechenkästchen aufweisen. Ein magnetisches Board hat dort Vorteile, wo wiederverwendbares Präsentationsmaterial mit Magneten aufgehängt werden soll, ohne dass die Blätter durch Pinwandnadeln beschädigt werden.

Finden Sie die optimale Größe

Schauen Sie zuerst, wie viel Platz an der Wand oder im Raum zur Verfügung steht. Wird die Tafel an der Wand befestigt, muss auch ausreichend Raum zum Klappen der Flügel und deren Platzbedarf mit eingerechnet werden. In kleinen Räumen ist eine Klapptafel mit einem Flügel meist ausreichend. Die Zuschauer sitzen so nah, dass auch eine kleine Schrift noch lesbar ist. Je größer das Zimmer ist, desto höher und breiter sollte die Tafel sein, damit man gut erkennbar mit großer Schrift schreiben kann. Bestenfalls hat eine Klapptafel zwei schwenkbare Flügel und bietet ausreichend Platz zum Beschriften.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.