Der Kosmetiktuch-Spender hält die dünnen Tücher griffbereit
Der Kosmetiktuch-Spender ist in unterschiedlichen Bereichen nicht mehr wegzudenken. So zählt er als dekorativer und praktischer Bestandteil der Badausstattung, welcher
Papiertücher zur Verfügung stellt, die für die Gesichtspflege und Reinigung unverzichtbar sind. Aber auch in Kosmetikstudios sollte der Spender zur Verfügung stehen.
Der besondere Vorteil von Kosmetiktuch-Spendern
Da in Waschräumen stets Feuchtigkeit herrscht, können die Pappschachteln der Kosmetiktücher schnell aufweichen. Papiertücher und Kosmetiktücher sollten daher in robusten
Waschraum-Spendern aufbewahrt werden. Um das Aufweichen zu verhindern, kommen spezielle Kosmetiktuch-Spender zum Einsatz, da sie das zarte Papier aufbewahren und vor der Feuchtigkeit bewahren. Ein kleiner Schlitz sorgt für die einfache Entnahme der Tücher bei Bedarf. Zum Befüllen des Spenders wird einfach der Deckel abgenommen, die Kosmetiktuch-Box hinein gegeben und danach wieder verschlossen.
Wand- oder Tischausführung?
Je nach Modell und Platzangebot können Kosmetiktuch-Spender entweder auf Tischen, Ablagen oder Arbeitsflächen aufgestellt werden. Einige Modelle sind auch für eine Wandmontage geeignet.
Welches Design rundet die Badausstattung ab?
Stilvoll-modernes Design und die dazu passenden Materialien fügen sich in jeder Waschraumumgebung ein. Edelstahl und Aluminium sind nicht nur langlebig und robust, sondern von der Farbgebung her darüber hinaus zeitlos modern. Auch Kunststoff passt sich optimal dem Gesamtbild an. Es ist ebenfalls korrosionsbeständig und einfach zu reinigen. Des Weiteren sind auch Kosmetiktuch-Spender aus Messing wählbar, welche elegant wirken und die
Badezimmereinrichtung optisch aufwerten können.