Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kurbelgerüst

  Kurbelgerüst  (215 Angebote unter 28.290.574 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kurbelgerüst“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kurbelgerüst"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör Klappbock
Zubehör Kurbelgerüstbock
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kurbelgerüst
^

Der professionelle Gerüstbock auf Baustellen

Der professionelle Gerüstbock ist ein vielseitiges Hilfsmittel auf Baustellen, handwerklichen und industriellen Bereichen. Er eignet sich als Gerüst oder Arbeitstritt. Der Gerüstbock ist eine Werkzeugablage und bietet stabilen Halt für Werkteile und kann damit in Kombination mit anderen Elementen der Baustelleneinrichtung vielseitig eingesetzt werden.

Die Nutzung als Gerüstelement, Arbeitstritt und Tischbein

In seiner einfachsten Form kann der Bock aus Holz die Unterlage für eine Tischplatte, ein großes Bauteil oder Baumstämme sein. Jeder Gerüstbock ist dafür ausgelegt, Werkteile oder Stückgut auf einer Ebene zu halten. Diese befindet sich oberhalb des Bodens in angenehmer Arbeitshöhe. Einige Gerüstböcke sind stufenlos in ihrer Höhe verstellbar.

Der klappbare Gerüstbock

Der Klappbock ist platzsparend, da sich seiner Beine flach aneinander klappen lassen. Er wird auch als Klappbock oder Faltgerüstbock bezeichnet. Nach der Verwendung lässt es sich platzsparend verstauen. Das ist ein besonderer Vorteil, wenn er zu seinem Einsatzort gefahren wird. Einige Gerüstböcke sind nicht klappbar. Hierzu zählt der Rahmengerüstbock oder Putzergerüstbock. Er steht auf zwei Beinen und ist an der Unterseite und Querstreben ergänzt. Einige Gerüstböcke sind zusätzlich in der Breite verstellbar.

Der Gerüstbock mit Kurbel

Der Kurbel-Gerüstbock zeichnet sich durch seine einfache und genaue Höhenverstellung aus. Mittels einer manuellen Kurbel lässt sich die Höhe des Bocks millimetergenau einstellen. Der höhenverstellbare Gerüstbock ohne Kurbel ist schrittweise in seiner Höhe verstellbar. Die Höhenanpassung mit einem Kurbel-Gerüstbock ist genauer.

Der Bock als Arbeitsplattform

Der Gerüstbock ist das tragende Element einer Arbeitsplattform. Hierfür sollte insbesondere seine Tragfähigkeit beachtet werden. Sie entspricht dem maximalen Gewicht, das auf den Gerüstbock einwirken darf. Wird der Gerüstbock mit einem höheren Gewicht belastet, kann er Schaden nehmen oder zum Herabfallen der Arbeitsplattform führen.

Das Zubehör

Als Zubehör des Gerüstbockes sind erweiternde Elemente und Verschleißteile erhältlich. Zu den Erweiterungen zählen Diagonalverstrebungen, die den Gerüstbock verstärken. Mit Geländerpfosten kann die Sicherheit erhöht werden. Einige Gerüstböcke erreichen mit einem Aufsatzteil mehr Höhe. Die Ersatzteile, wie Füße oder Kurbeln, sind herstellerspezifisch als Zubehör erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.