Kühlen und bieten zusätzlich was für's Auge: LED-Lüfter
Egal, ob Ihr Personal
Computer äußerlich eine „graue Maus“ ist oder die Technik in einem nicht weniger langweiligen schwarzen Gehäuse versteckt wird - mit einem LED-Lüfter können Sie Ihr Gerät in einen echten Blickfang verwandeln.
Der LED-Lüfter macht sich auch noch nützlich, indem er die in modernen Maschinen reichlich entstehende Abwärme nach außen abführt und damit für ein gutes Betriebsklima im Computer sorgt.
Lichteffekte durch LED-Lüfter
LED-Lüfter sind in unterschiedlichen normierten Abmessungen für den Einbau in gängige
Computergehäuse erhältlich. Die Palette reicht von 80x80 mm Einbaugröße über 120x120 mm bis hin zu großen Ventilatoren mit 140x140 mm Ausmaß. Auch die Bauhöhe entspricht mit ca. 25 mm derjenigen herkömmlicher
Gehäuselüfter. Damit lassen sich die LED-Lüfter in nahezu allen handelsüblichen Personal Computern anstelle eines meist an den Seiten oder der Front des Gerätes angebrachten Gehäuselüfters einbauen.
Leuchtdioden sorgen für interessante Lichtbrechungen
Damit die auffallende, je nach Modell verschiedenfarbige, LED-Beleuchtung des
Lüfters auch adäquat zur Geltung kommt, empfiehlt sich der Einbau dort, wo keine Gitter oder Lamellen den Lüfter abdecken. Die LED-Lüfter sind in aller Regel aus transparentem, teilweise eingefärbtem Kunststoff gefertigt und weisen energiesparende Leuchtdioden (LED) auf, die im Betrieb den Lüfter beleuchten. Dabei sind die Leuchtdioden so angebracht, dass sich durch den rotierenden Ventilator interessante Lichtbrechungen ergeben und somit der Lüfter zum echten Blickfang wird.
Aus diesem Grund sind auch die Lüfterblätter anders konstruiert als bei herkömmlichen Gehäuselüftern. Während die gängigen nicht beleuchteten Modelle in aller Regel vier oder sechs Lüfterblätter aus schwarzem Kunststoff aufweisen, verfügen die LED-Lüfter über deutlich mehr durchsichtige Kunststoffblätter, die durch die Lichtbrechung dem Betrachter im Betrieb einen gleitenden Effekt vermitteln. Dabei ändert sich dieser Effekt bei höherwertigen Modellen fortwährend, denn diese LED-Lüfter sind meist temperaturgesteuert, so dass ihre Drehzahl permanent je nach Lüfterleistung variiert.
Technische Eigenschaften
Wie herkömmliche Modelle auch werden die LED-Lüfter an drei- oder vierpoligen Molex-Steckern angeschlossen, so dass keine zusätzliche Energiequelle benötigt wird. Technisch bieten die bunten Geräte ähnlichen Komfort wie ihre nachtschwarzen Pendants. Niedrige, oft variable Drehzahlen (ca. 500 bis maximal etwa 2.500 U/Min.) sowie eine ausgereifte Antriebstechnik garantieren einen nahezu geräuschlosen und vibrationsfreien Betrieb.
Der so genannte Air Flow (Luftdurchsatz) liegt in ähnlicher Größenordnung wie bei Standard-Modellen und durch die zumeist eingebauten Temperatursensoren ist eine den thermischen Anforderungen gemäße Kühlleistung gegeben. Da LED-Lüfter zudem preislich etwa auf dem Niveau herkömmlicher Geräte liegen, können Sie also Farbe ins Büro bringen, ohne einen übermäßig schmerzlichen Griff in die Geldbörse tätigen zu müssen!