Mit dem Luftwäscher zur Raumluft mit Wohlfühlgarantie
Staubige und trockene Luft belastet nicht nur die Atemwege, sie vermindert auch die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Trockene und gereizte Schleimhäute und Augen sind oft die Folge von ungereinigter und trockener Luft. Damit in Ihren Räumlichkeiten ein allumfassend gutes Raumklima vorherrscht, sollten Sie sich für
Klimageräte wie
Luftreiniger,
Luftbefeuchter und Luftwäscher entscheiden, die Verschmutzungen aus der Umgebungsluft filtert und die Luft im gleichen Arbeitsgang angenehm befeuchtet.
Unsichtbare Schadstoffe
Nicht nur sichtbarer Staub wird mit einem Luftwäscher effektiv aus der Raumluft gewaschen, auch unsichtbare Schadstoffe, die durch die unterschiedlichsten Gegebenheiten auftreten können, werden entfernt. Ausdünstungen aus Teppichböden oder Möbeln, Abgase durch ungünstige Objektlage, Schadstoffe, die beim Kopieren oder Drucken freigesetzt werden, oder aber auch Reinigungsmittel und Tabakrauch sind Luftbestandteile, die die Leistungsfähigkeit vermindern und zu Erkrankungen der Atemwege führen können.
Luftwäscher sorgt für Kleinstpartikelfilterung
Durch den Einsatz von eingebauten Ventilatoren wird die Luft in Ihren Räumlichkeiten umgewälzt und in den Luftwäscher geleitet. Günstig ist es, einen Luftwäscher zu erwerben, der Aktivkohle- oder Hepafilter nutzt. Die eigentliche Waschfunktion wird komplett über den Einsatz von Wasser abbildet, die eingesetzten Filter nehmen zusätzliche Verschmutzungen auf. Die Luft wird über das Wasser geleitet, wobei selbst kleinste Schmutzpartikel ausgewaschen werden. Pollen, Staub und andere luftbelastende Bestandteile werden separiert, so dass nur die saubere, reine und befeuchtete Luft zurück in Ihre Räumlichkeiten geleitet wird. Wichtig ist in jedem Fall der Einsatz von geeignetem Hygienemittel, so dass sich Keime, Bakterien und Schadstoffe nicht über das Wasser in die Luft übertragen und der Umkehreffekt der gewünschten Wirkung erfolgt.
Effektive Reinigung
Bei der Auswahl ist es besonders wichtig, auf die Raumgröße zu achten, denn nur mit einem entsprechend ausgelegten Luftwäscher gewährleisten Sie eine komplette Umwälzung und Reinigung der Raumluft. Die Taktung der Reinigung hängt von der Luftleistung ab. Je höher diese ist, umso schneller und häufiger wird Ihre Raumluft in einem vorbestimmten Abstand gereinigt. Grundsätzlich sollten Sie diese Auswahl von der Belastung der Raumluft abhängig machen.
Geräuscharme Luftwäscher
Damit der Luftwäscher nicht zur Belastung wird, ist es wichtig auf den Geräuschpegel zu achten, den der Luftwäscher während des Betriebs verursacht. Da der Betrieb meist permanent erfolgt und der Luftwäscher sich im Raum befindet, sind besonders leise Geräte zu empfehlen, um die belastenden Nebengeräusche so gering wie möglich zu halten.