Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Magnetschalter

  Magnetschalter  (1.349 Angebote unter 28.274.324 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Magnetschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   90   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Magnetschalter
^

Magnetschalter als kontaktlose Schaltelemente

Magnetschalter werden häufig im Bereich der Sicherheitstechnik zur Gewährleistung der Maschinensicherheit eingesetzt. Sie können entweder mit sogenannten Reed-Kontakten arbeiten oder als elektronische Magnetsensoren ausgeführt sein. Die erste Ausführung zeichnet sich durch niedrige Anschaffungskosten und universelle Einsatzmöglichkeiten aus. Bei den elektronischen Varianten sind es die verbesserten mechanischen Eigenschaften wie die extreme Unempfindlichkeit gegen Vibration, Schock oder Stoß, welche diese Ausführungen sehr betriebssicher machen. Gegenüber herkömmlichen elektromechanischen Kontaktelementen bieten Magnetschalter mit Reed-Kontakten sowie elektronische Ausführungen die Vorteile des verschleißfreien Arbeitens sowie der hohen Zuverlässigkeit. Je nach Schutzart und der damit verbundenen Aufbauweise eignen sich die Schalter für die vielfältigsten Einsatzgebiete.

Reed-Kontakte und elektronische Ausführungen von Magnetschaltern

Sogenannte Reed-Kontakte bestehen aus mehreren in einem Glasrohr eingeschmolzenen Kontaktzungen, die aus einer Eisen-Nickellegierung bestehen und durch magnetische Kraftfelder betätigt werden. In den meisten Fällen werden Reed-Kontakte eingesetzt, die sich durch den Einfluss eines Magnetfeldes zueinander bewegen und dadurch den Kontakt und den daran angeschlossenen Stromkreis schließen. Der Vorteil dieser Kontakte besteht darin, dass sie in sich hermetisch abgeschlossen sind und ausschließlich auf ein vorhandenes Magnetfeld reagieren. Im direkten Vergleich mit herkömmlichen Schaltkontakten können Reed-Kontakte wesentlich schneller reagieren. Außerdem arbeiten sie nahezu verschleißfrei. Die Glasröhrchen enthalten zusätzlich ein Schutzgas oder ein Vakuum, das hauptsächlich bei Kontakten eingesetzt wird, die sehr hohe Spannungen schalten.

Elektronische Magnetschalter enthalten eine Elektronik, welche die Magnetschalter nur auf das Vorhandensein eines bestimmten Gegenstückes reagieren lassen. Sie werden hauptsächlich in der Sicherheitstechnik eingesetzt. Die Betätigung des internen Schaltkontaktes kann nur mithilfe des mitgelieferten oder eines angelernten Gegenstückes erfolgen. Dies ist vor allem bei der Verwendung in der Sicherheitstechnik wichtig, um unerwünschte Fremdeinflüsse oder Manipulationen ausschließen zu können. Auf diese Weise konfigurierte Magnetschalter werden häufig auch als kodierte Magnet-Sicherheitsschalter bezeichnet.

Wichtige technische Daten von Magnetschaltern

Die Versorgungsspannung ist einer der wichtigsten elektrischen Parameter. Neben der Höhe der Spannung ist es auch die Spannungsart (Gleichspannung oder Wechselspannung), die beachtet werden sollte. Magnetschalter mit Reed-Kontakten sind in der Regel sowohl für Gleichspannungen als auch für Wechselspannungen einsetzbar. Achten Sie beim Kauf auch unbedingt auf die Schutzart (IP) der Bauteile. Höhere Ziffern nach den Buchstaben IP erlauben den Einsatz der Bauteile auch unter schwierigeren Einbauverhältnissen im Hinblick auf Verschmutzungen sowie Feuchtigkeit. Beim Einbau sollte außerdem der Abstand der beiden Komponenten beachtet werden. In den technischen Daten ist in der Regel angegeben, ab welchem Abstand ein Öffnen bzw. Schließen des eingebauten Kontaktes erfolgt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.