Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Markierungsfahne

  Markierungsfahne  (61 Angebote unter 28.796.474 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Markierungsfahne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Markierungsfahne"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Präsentationsmaterial
Bau-/ Gefahrstellen-Sicherung
Kabelbeschriftung
Gartenbau
Sport
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Markierungsfahne
^

Die Markierungsfahne ist ein wichtiges Präsentationshilfsmittel

Unter den Präsentationshilfsmitteln ist eine Markierungsfahne neben den Markiernadeln das am häufigsten verwendete Produkt zur Kennzeichnung von Markierungen auf Landkarten, Stadt- oder Organisationsplänen oder Pinnwänden. Die Markierungsfahne wird wie eine Nadel gesteckt und ist daher für weiche Untergründe, wie etwa eine Pinnwand, geeignet. Eine Alternative stellt der Aufkleber für Kabelbeschriftungen im Elektro-Bereich auf einer Lasche dar, den man zum Teil auch als Markierungsfahne bezeichnet.

Unterschiede in der Nadellänge der Markierungsfahne

Da die Markierung den Blick auf den Einstichpunkt und Markierungsort freilassen soll, haben die Nadeln je nach Planmaßstab und Fähnchengröße unterschiedliche Längen. Lange Nadeln und große Fahnen sind für große Kartenmaßstäbe am besten geeignet. Schrumpft der Maßstab, sollte die Markierungsfahne kleiner sein, damit man mehrere Fahnen auch nahe beieinander festmachen kann, ohne dass die Präsentation unübersichtlich wird.

Achten Sie auf die Verarbeitung

Die Nadelenden können einfach mit einem Papierfähnchen umklebt sein. Diese Markierungsfahne ist nur im Einzelfall zu benutzen, es kann sogar Verletzungsgefahr bestehen, wenn man die Fahne befestigt. Es gibt auch Varianten für den häufigeren Gebrauch: hierbei besteht die Nadel aus rostfreiem Edelstahl und die Fahne aus Kunststoff. Das Nadelende ist in den Kunststoff eingeschweißt und so sehr stabil.

Die Farben der Markierungsfahne

Die Farben unterscheiden sich in den Fähnchen. Von weiß, gelb, orange, rot, grün, blau und schwarz erhalten Sie alle Farben. Welche Farben Sie konkret benötigen, hängt von der Thematik und dem Inhalt Ihrer Präsentation ab. So können Sie beispielsweise auf einer Weltkarte Produktionsstätten mit roten Fahnen markieren und Vertriebsstätten mit gelben Markierungsfahnen. Mehr als drei oder maximal vier Farben sollte man jedoch auf einer Karte nicht verwenden, damit der Überblick nicht verloren geht.

Verpackungseinheiten der Markierfahnen

Gestalten Sie Ihre persönliche Präsentation, wissen Sie vorher, wie viele Markierungsfahnen Sie in welchen Farben benötigen, und können entsprechend bedarfsgerecht bestellen. Wenn Sie aber einen Präsentationsraum optimal bestücken wollen, nehmen Sie auf unterschiedliche Bedürfnisse Rücksicht. Dabei bieten sich größere Bestellmengen mit Fahnen in unterschiedlichsten Farben an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.