KVM-Switch - Steuerung mehrerer Rechner von einem Arbeitsplatz aus
Mit einem KVM-Switch (Keyboard/Video/Mouse-Umschalter) können Sie 2-64 Computer bequem über einen oder mehrere Arbeitsplätze steuern. Die gängigste Variante stellen 2- und 4-Port-KVM-Switches dar. Mit solchen Geräten können Sie die angeschlossenen Computer mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Bildschirm steuern. Je nach Typ des KVM-Switches lassen sich auch USB-Geräte und Lautsprecher gemeinsam nutzen. Dies spart eine Menge Platz, Eingabegeräte und Bildschirme ein und mindert den Administrationsaufwand enorm!
Funktionsprinzip
Das gängigste Prinzip zur Steuerung der Computer ist, dass über spezielle Maus-, Tastatur- und Bildschirmkabel die zu steuernden Computer und die KVM-Kabel vom Arbeitsplatz mit der Switch-Box verbunden werden. Per Knopfdruck, Tastatureingabe (Hotkey) oder über eine Fernbedienung können nun die einzelnen Computer angesteuert werden. Üblichweise zeigen LEDs an, welcher Computer gerade angesprochen wird.
KVM-Switches für den Einsatz in Rechenzentren oder in der Industrie benutzen eine eigene Software, die per OSD (On-Screen-Display) zur Steuerung der Computer benutzt wird. Mit dieser Software können auch die Benutzerrechte verwaltet und weitere Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden. Je nach Hersteller werden verschiedene Kabel unterstützt:
- PS/2 und USB für Eingabegeräte
- DVI und VGA für die Monitoranschlüsse (bei manchen Geräten auch Dual-Video oder Quad-Video Unterstützung)
- USB und D-Sub für die gemeinsame Nutzung von Druckern, Scannern etc.
- Cat5/Cat 7 für KVM-Extender
- Audio
Ausführungen
- KVM-Switch: Gerät zur Steuerung mehrere Computer über einen Arbeitsplatz oder eine Konsole.
- KVM-Splitter: Diese Switches bieten die Möglichkeit, mehrere Konsolen an einen Rechner anschließen zu können. Diese Geräte werden auch Reverse KVM Switch genannt
- KVM-Extender: Diese Geräte eignen sich, um abgesetzte Technik und größere Strecken zwischen Arbeitsplatz und den zu steuernden Rechner, zu realisieren. Die KVM-Kabel werden an einen Adapter angeschlossen. Dieser besitzt einen Ethernet-Anschluss, welcher mit einem anderen Adapter am Endgerät verbunden ist. Ein KVM-Switch kann auch einen oder mehrere Extender beinhalten.
- Multi-User-KVM-Switches oder Matrix-KVM-Switches: Mit diesen Switches ist es möglich, mehrere Computer (bis zu 64) mit mehreren Benutzern (bis zu 16) gleichzeitig steuern zu können.
- KVM-over-IP-Switch: Bei dieser Technik werden nicht die Kabel vom Arbeitsplatz und der zu steuernden Computer direkt an einen KVM-Switch angeschlossen. Stattdessen wird ein Computer mit Netzwerkzugriff benötigt, von welchem man die Computer steuern möchte. Dieser sendet die Maus- und Tastatureingaben über ein Netzwerk zu dem KVM-over-IP-Switch, an dessen die zu steuernden Computer angeschlossen sind. Der Switch übermittelt die Bildschirmsignale der einzelnen Computer wiederum zurück zum Steuerungscomputer. Diese Technik ist also eine gute Alternative zur Fernsteuerung via Terminalserver etc., da keine Fernsteuerungssoftware benötigt wird.
Wann benötige ich, welche Ausführung von KVM-Switches?
- Heim und Bürobereich (2 bis 4 Anschlüsse)KVM-Switches mit einer geringen Anschlussanzahl eignen sich vor allem zur komfortablen Arbeit mit Ihren Firmen Laptop und Ihren Heim PC, oder um in einem Betrieb verschiedene Computer von einem Arbeitsplatz aus bedienen zu können.
- Technik- und Serverräume (6-8-16-24 Anschlüsse) Für die Bedienung mehrerer Server über eine Konsole oder einen Arbeitsplatz eignen sich KVM-Switches mit einer höheren Anschlusszahl. Möchten Sie, dass sich mehrere Mitarbeiter gleichzeitig, um Ihre Server kümmern, sollten Sie einen Multi-User-KVM-Switch auswählen.
- Rechenzentren und Industrieanlagensteuerung (32-48-64 Anschlüsse) KVM oder Multi-User-KVM-Swicthes gibt es auch für große, anspruchsvolle Serverlandschaften, die einen hohen Administrationsaufwand benötigen. Dieser könnte bei solch großen Anlagen durch KVM-over-IP-Switches noch mehr gemindert werden.
Zubehör und Ratschäge
Es gibt eine große Auswahl von KVM-Switches mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Anschlüssen. Vor dem Kauf sollten Sie sich also folgende Fragen stellen:
- Wie viele Computer möchten Sie anschließen?
- Sind die zu steuernden Computer im selben Raum oder brauchen Sie Extender, um die Entfernung zu überbrücken?
- Möchten Sie Ihr Netzwerk für KVM-over-IP-Switches nutzen oder genügen Ihnen normale KVM-Switches?
- Reichen Ihnen VGA- und PS/2-Anschlüsse am KVM-Switch oder benötigen Sie andere?
Im Zubehör der meisten Hersteller befindet sich entsprechend der Anschluss-Anzahl am KVM-Switch je ein KVM-Kabel. Falls Sie Ihren Switch voll belegt haben, aber trotzdem noch Computer anschließen wollen, brauchen Sie nicht gleich ein neues Gerät kaufen. Viele Hersteller bieten KVM-Switches mit der Möglichkeit der Kaskadierung an. Dies bedeutet, Sie können mehrere Switches hintereinander schalten und so die Menge an zu steuernden Computern erhöhen!
Weitere Links zu diesem Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe USV, Serverschrank und Streamer aus unserer Kategorie Server-Systeme.