Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: trust usb hub, usb hub apple, usb hub targus
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > USB Hub

  USB Hub  (2.045 Angebote unter 30.846.847 Artikeln)Zum Expertenwissen

Ports
USB Gen.
USB 3.2. Gen 1
Zusätzliches Netzteil
€ 19,53*
 Stück 
Topseller
€ 6,68*
 Stück 
Topseller
€ 15,62*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Hub“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Hub"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   137   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Hub
^

Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten mit einem USB-Hub

Sie kennen vielleicht das Problem: man möchte nur kurz Daten auf den USB-Stick laden, aber alle USB-Anschlüsse sind belegt? Dies muss nicht so bleiben. Ein USB-Hub kann Abhilfe schaffen, denn dieses Gerät beansprucht selbst nur einen USB-Anschluss und leitet das USB-Signal an bis zu sieben weitere Anschlüsse weiter. Kompatiblitätsprobleme müssen nicht sein. Viele USB-Hubs sind kompatibel mit den gängigen USB-Standards. So können Sie unterschiedlich schnelle USB-Geräte an den Hub anschließen, Sie brauchen sich also keine Gedanken mehr über den "richtigen USB-Port" machen.

Spezifikationen und Funktionen

Es gibt zwei unterschiedliche Bauweisen bezüglich der Stromversorgung des USB-Hubs und der daran angeschlossenen Geräte:
  • Bus-Powered: der Hub bezieht seinen Strom über den USB-Bus.
  • Self-Powered: eine eigene Stromversorgung versorgt den Hub mit Strom. Diese kann aus einem Steckernetzteil bestehen oder die eines Gerätes mitbenutzen, wenn der Hub z. B. in einem Monitir verbaut ist.

Folgende Datenraten und Standards können je nach Hersteller unterstützt werden:
  • USB 1.1 Low-Speed (1,5 Mbit/s) und Full-Speed (12 Mbit/s)
  • USB 2.0 Low-Speed, Full-Speed und High-Speed (max. 480 Mbit/s)
  • USB 3.0 Super-Speed (625 Mbit/s)

Jedoch sind dies nur die theoretischen Maximalwerte, so dass es in Wirklichkeit gewisse Abweichungen und Einflüsse gibt, die die Datenraten beeinträchtigen können. Eine besondere Funktion bieten USB 2.0 Hubs. An diesen können mehrere Low-Speed und Full-Speed Geräte abgeschlossen werden, ohne die Datenrate der High-Speed Geräte zu beeinträchtigen. Sie können also USB 1.0 oder USB 1.1 Geräte an USB 2.0 Hubs anschließen.

Wichtig zu wissen

Allgemein können Sie auch mehrere USB-Hubs miteinander verbinden, um die Anzahl von anschließbaren Geräten zu erhöhen. Doch folgende Regeln sollten Sie dafür beachten:
  • Die Verschachtelungstiefe ist auf maximal fünf (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers bzw. des Root-Hubs begrenzt.
  • Die maximale Distanz zwischen zwei Hubs beträgt aufgrund der Kabelbeschränkung fünf Meter. Maximal 30 Meter können mit sechs Kabeln und fünf Hubs realisiert werden. Für längere Strecken bräuchten Sie USB-Line-Extender.
  • Der USB-Hub benötigt zusätzlich einen USB-Downstream-Port zum Anschluss eines USB Hubs.
Zusätzlich bieten einige Hersteller Hubs mit Audio- und/oder Parallel-/Seriell-Ports an, welches die Anzahl dieser Anschlüsse ebenfalls steigert.

Wann benötige ich, welche Ausführung von USB-Hubs?

Wenn Sie viele USB-Geräte wie Kameras oder Handys an einem USB-Hub anschließen möchten, trotz leeren Akkus Daten übertragen oder diese noch zusätzlich aufgeladen werden sollen, empfiehlt sich ein Self-Powered-Hub. Diese haben den Vorteil, dass jedes angeschlossene Gerät bis zu 500 mA Strom beziehen kann.
Bus-Powered-Hubs empfehlen sich für wenige Geräte mit geringeren Stromverbrauch (z. B. USB-Sticks) oder solche, die über eine eigene Stromversorgung verfügen, denn hierbei dürfen der Hub und alle an ihn angeschlossenen Peripheriegeräte gemeinsam maximal 500 mA beziehen.

Wann benutze ich, welche Art von USB-Gerät?

Es wird zwischen USB-Switch und USB-Hub unterschieden. Ein USB-Switch ermöglicht mehreren Computern die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten. Ein USB-Hub dient in erster Hinsicht dazu, die PC oder Laptop eigenen Anschlussmöglichkeiten von USB-Ports zu steigern. Des Weiteren eignen sie sich dafür, die Anschlüsse näher zum Benutzer (z. B. auf dem Schreibtisch) zu bringen, so dass die Suche nach einem USB-Port am Computer entfällt.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Es gibt viele unterschiedliche USB-Hubs. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:
  • Wie viele USB-Geräte möchte ich anschließen?
  • Welche Standards und Datenraten benötige ich für meine USB-Geräte?
  • Benötige ich eine extra Stromversorgung für die USB-Geräte oder reicht ein Hub ohne?

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.