![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Mosaikglassteine"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Mosaikglassteine | | ![](/p.gif) | Mosaiksteine - ein faszinierendes Bastelmaterial
Mosaike haben eine lange Tradition, bereits früher hat man aus Mosaiksteinen kunstvolle Wandbilder und Bodendekorationen gefertigt. Mit den modernen Bastelsteinen lassen sich unkompliziert schöne Mosaikarbeiten verwirklichen, weshalb Mosaiksteine nicht aus dem Bastelbedarf wegzudenken sind. Mit den Steinen können die unterschiedlichsten Gegenstände und Untergründe beklebt werden wie zum Beispiel Gartentische, Windlichter, Holz, Tongefäße, Waschbecken und vieles mehr. Neben den Mosaiksteinen werden Mosaikkleber, eine Mosaikzange und Fugenmasse benötigt.
Mosaiksteine - das Material
Mosaiksteine werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Für den Bastelbedarf sind Steine aus Keramik ebenso erhältlich wie aus Acryl. Bei den Keramik-Mosaiksteinen haben Sie außerdem die Wahl zwischen unbehandeltem Naturton und farbig glasierter Keramik. Acryl ist ein Kunststoff, der optisch je nach Färbung wie Glas, Keramik oder Porzellan aussieht. Acryl-Mosaiksteine sind ebenso haltbar und wetterbeständig wie Keramik-Steine, allerdings nicht ganz so kratzfest, da ihre Oberfläche etwas weicher ist. Für Bodenarbeiten, die regelmäßig betreten werden sollen, sind Keramik-Steine deswegen vorzuziehen. Acryl-Mosaiksteine werden nicht geschnitten, sondern gegossen und sind daher besonders gleichmäßig geformt. Da sie ein geringeres Eigengewicht aufweisen als Keramik-Steine, sind sie auch für weniger stabile Untergründe wie zum Beispiel Pappe geeignet. Für den Bastelbedarf angebotene Mosaiksteine sind auf der Unterseite üblicherweise geriffelt, was für eine bessere Haltbarkeit sorgt.
Farben, Größen und Gebinde der Mosaiksteine
Mosaiksteine sind in zahlreichen Farben und mit unterschiedlicher Struktur erhältlich. Steine aus Acryl sind sowohl transparent als auch marmoriert oder mit Glitter verfügbar. Mosaiksteine aus Keramik sind wahlweise farbig glasiert in matt oder glänzend oder aber unglasiert (natur) erhältlich. Mosaiksteine sind immer quadratisch, es gibt sie in verschiedensten Größen. Die Steine können sowohl sortenrein in unterschiedlichen Gebindegrößen als auch gemischt im praktischen Eimer mit Henkel gekauft werden.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |