Perfekter Klang im Miniformat - MP3-Player machen es möglich
Sie wollen Musikdateien immer "am Mann" haben, für Unterhaltung sorgen oder Ihren Tag organisieren?
Ein gut ausgestatteter MP3-Player hilft Ihnen dabei. Ob beim Ausgleichssport nach der Büroarbeit oder
Entspannung während Wartezeiten auf den Geschäftspartner, Ihr MP3-Player bringt Ihnen enorme Vorteile.
Mit Musik geht alles leichter von der Hand. Viele MP3-Player haben eine Radiofunktion integriert,
so können Sie sich über die Börsenaktivitäten informieren, ohne dass Sie Aufwand betreiben müssen.
Selbst der Organizer ist oftmals bereits mit integriert,und Sie können Ihre Termine sofort aufeinander abstimmen.
Festplatte oder Flash
Flashplayer speichern die Dateien auf einem Speicherchip oder einer Speicherkarte.
Das Speichervolumen beträgt zum Beispiel bis 4 GB. Der Preis solcher Geräte ist relativ gering.
Festplattenplayer haben eine integrierte Festplatte. Dadurch erreichen Sie ein deutlich größeres Speichervolumen,
bis 60 GB können verbaut sein. Diese Player sind größer und schwerer als Flashplayer. Der Preis ist deutlich höher.
Diese Player sind bei Erschütterungen störungsempfindlicher.
Dateiformate
Welche Formate von Ihrem MP3-Player unterstützt werden, beziffert auch das Einsatzspektrum.
Möchten Sie Video und Bilddateien speichern und später auch abspielen, müssen Sie darauf achten,
dass der Mediaplayer diese Formate auch unterstützt. MP3-Dateien kann jeder MP3-Player lesen.
Stellen Sie vor dem Kauf fest, in welchen Formaten die später zur Verwendung genutzten Dateien vorliegen.
Wichtig ist auch, dass Sie die Größe des Speichermediums, Festplatte oder Flash den Anwendungsgebieten anpassen.
Verschiedene Dateiformate können sehr große Datenmengen beinhalten. Informieren Sie sich vor dem Kauf genau.
MP3-Dateien sind relativ klein, so passen auf 1 GB Speicher ca. 6 Stunden Musik im MP3-Format.
Stromversorgung
Günstig sind normale Batterien oder Akkus, die auswechselbar sind. Dabei können Sie
die stromversorgenden Elemente einfach austauschen und den MP3- Player sofort weiter nutzen.
Geräte mit fest verbautem Akku können während der Ladephase nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden.
Oftmals müssen diese Akkus sogar mittels USB-Kabel über den PC geladen werden.
Display
Zur Dateiverwaltung und zum schnellen, einfachen Zugriff auf bestimmte Dokumente, Titel oder Bilder benötigen Sie ein ausreichend großes Display.
Die Übersichtlichkeit bleibt gewahrt und Sie können sich Pfade, unter denen Dateien abgelegt sind, komplett anzeigen lassen.
Wer Videos oder Bilder anschauen möchte, muss auf ein flimmerfreies, farbiges Display in entsprechender Größe achten.
Auch für die Organizerfunktion benötigen Sie eine gute Sicht.
Ladezeit und Laufzeit
Ein MP3-Player sollte über eine ausreichend lange Laufzeit verfügen. Die Zeit, die benötigt wird, um das Gerät wieder aufzuladen,
soll allerdings so kurz wie möglich sein.
Welcher USB-Anschluss ist der richtige?
Beachten Sie, dass Sie nach Möglichkeit einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss wählen.
Über diese Anschlussart sind Sie deutlich schneller als mit USB 1.0 oder USB 2.0 Full-Speed.
Die Datenübertragungsrate ist sehr unterschiedlich. Die Auswahl der schnelleren Variante ist allerdings nur hilfreich,
wenn Ihr PC über einen mindestens genauso schnellen Anschluss verfügt. USB 2.0 ist abwärts kompatibel, so sind Sie bei der Neuanschaffung eines Rechners optimal vorbereitet.
Systemvoraussetzungen
Der MP3-Player wird über einen PC mit Daten versorgt. Prüfen Sie deshalb vor dem Kauf zu prüfen,
ob Ihr Rechner den Systemvoraussetzungen des Players entspricht. Haben Sie einen ausreichend schnellen Prozessor,
reicht das RAM aus, ist noch genügend Speicherplatz frei und ist ein USB-Anschluss vorhanden? Gleichen Sie die Spezifikationen ab.
Entscheiden Sie, welche Ausstattung Sie brauchen
MP3-Player gibt es in einfachen Ausführungen zum Musikhören oder mit einer Reihe nützlicher Zusatzfunktionen.
Wählen Sie gezielt, was Sie benötigen.
- Musik und Tondateien bringen Ihnen Entspannung und Unterhaltung.
- Sie möchten Sprachdateien aufnehmen? Kein Problem, einige Geräte bieten dieses Feature. So halten Sie Ideen,
die Ihnen spontan einfallen, sofort fest. Eine Ausarbeitung am Schreibtisch ist später individuell möglich.
Nichts gerät mehr in Vergessenheit. Ein eingebautes Mirkrofon ermöglicht dies.
- Sie möchten nicht den ganzen Laptop mitnehmen, benötigen aber wichtige Textdokumente? Verträge, die Sie ausgearbeitet haben,
nehmen Sie demnächst zu Verhandlungen einfach im Jackentaschenformat mit. Ein USB-Kabel und ein PC mit angeschlossenem Drucker reichen dann aus,
um ihre Vorbereitungen bei Bedarf aufs Papier zu bringen.
- Sie haben Ihre Produkte fotografiert und möchten potentiellen Geldgebern einen Einblick gewähren? Zeigen Sie, was Sie vorweisen können. Oder sind Sie bei einem Kollegen und brauchen dringend eine visuelle Aufzeichnung? Einfach Bild raufladen und fertig. Nehmen Sie Informationen einfach mit und nutzen Sie diese später weiter.
- Terminplanung und Adressverwaltung dank Organizerfunktion kein Problem! Sitzen Sie beim Geschäftsessen oder in einer Besprechung,
so vermerken Sie entstehende Terminabsprachen einfach in Ihrem MP3-Player. Oder Sie tragen eine wichtige Telefonnummer gleich in Ihr Adressbuch ein.
So wissen Sie immer und überall über freie Termine Bescheid. Synchonisationsmöglichkeiten mit Outlook sind hier sehr nützlich.