Mit der Plombenzange Manipulationen vorbeugen
Die Plombenzange gehört zu den Spezialzangen und dient dazu Plombendraht mit Plomben zu verpressen. Das Besondere ist, dass die Plombenstempel meistens auch die
Plombe mit einem gravierenden Symbol wie einem Wappen oder einem Firmenlogo versehen. Wichtig dabei ist, dass man den Versiegler im Fall der Reklamation schnell erkennen kann. Die Plombenzange wird auch gerne als Plombierzange bezeichnet.
Zwecke der Verplombungen
Der Zweck einer Verplombung dient dazu, Versiegelungen zu Sicherheitszwecken wie bei Stromzählern oder
Feuerlöschern vorzunehmen. Auch gibt es Spezialplombenzangen für den Einsatz als Sicherheits-Rollplomben für die Plombierung und Kennzeichnung von Wert- oder Geldsendungen. Auch Saatgut und andere kontrollpflichtige Güter wie Gold oder Diamanten bedürfen der Verplombung.
Anwendungsgebiete
Die Anwendungsgebiete sind
- geeichte Messgeräte,
- Lastwagen-Laderäume im Transitverkehr (Zoll),
- Sicherheitsvorrichtungen (Feuerlöscher),
- Medikamente, Flaschen und anderes (Originalinhalt gewährleisten) oder
- Armbandverschluss statt der Eintrittskarte bei Veranstaltungen.
Spezialblombenzangen
Spezialplombenzangen können nicht nur mit Wappen und Logos versehen werden, sondern oft auch zusätzlich mit ein- bis fünfstelligen Ziffern oder Buchstaben.
Die Länge
Plombenzangen stehen in verschiedenen Längen zur Verfügung. Für eine schwer zu erreichende Arbeitsumgebung braucht man möglichst kurze Zangen. Der
Plombendraht muss so lang sein, dass das plombierte Gerät nicht geöffnet werden kann. Den Draht gibt es daher an der Rolle oder vorgeschnitten für gleichbleibende Verwendungseinsätze. Der Plombendraht hat einen speziellen Aufbau: er besteht meistens aus einer Seele von Nylon oder Messing und einer Umwicklung aus einem zweiten Draht aus Messing. Letzterer verhindert, dass der Plombendraht nach der Plombierung aus der Plombe gezogen werden kann.
Die unterschiedlichen Plomben
Eine Plombe wird vielfach als technische Version eines Siegels bezeichnet. Das hängt damit zusammen, dass eine Versiegelung späte erkennen lässt, ob ein Zähler, Behälter oder Feuerlöscher späte mehr oder minder unbefugt geöffnet worden ist. Das Beseitigen von Plomben im Rahmen einer Urkundenvernichtung kann strafbar sein.