Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rückenspritze

  Rückenspritze  (64 Angebote unter 28.878.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rückenspritze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rückenspritze"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rückenspritze
^

Die Rückenspritze zur Schädlingsbekämpfung

Die Gartentechnik bietet neben den typischen Gartenwerkzeugen zur Bodenbearbeitung mitunter mobile Gartengeräte zur Schädlingsbekämpfung. Neben dem im Vorfeld oftmals erforderlichen Einsatz von Pflanzhilfen zur Saatvorbereitung nehmen die Pflanzenpflege und der anschließende Pflanzenschutz einen hohen Stellenwert ein. Andernfalls siedeln sich häufig ohne effiziente Schädlingsbekämpfung mittels Insektizid und ohne Unkrautvernichter schnell Parasiten, Krankheitserreger, Pilze, Unkräuter und Schädlinge an. Gehölze, Obstbäume im Obstbau und Weinreben im Weinbau können befallen werden und es besteht das Risiko, dass Erträge der Nutzpflanzen minimiert werden. In Baumschulen zur Vermehrung kultivierte Zierpflanzen wie Blumen, Blühpflanzen, Rosen sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich einmal angesiedelte Schädlinge schnell ausbreiten und benachbarte Bepflanzungen ebenfalls besiedeln und im Wachstum beeinträchtigen können. Die Rückenspritze ein praktisches Hilfsmittel dar, wenn es um eine lokale oder auch großflächige Verteilung des Insektenschutzmittels geht.

Ergonomisches Design für eine gesunde Haltung – Optimal für viele Einsatzbereiche

Die Rückenspritze ist ein funktionales und tragbares Insektenschutzsystem mit großem Aktionsradius, das dank des Designs gut auf dem Rücken transportiert wird und damit die Gewichtsbelastung gleichmäßig für ein ergonomisches Arbeiten verteilt. Ausführungen mit verschiedenen Düsenköpfen garantieren die individuellen Einstellungen der Sprühstrahlen, sodass das Insektizid etwa beim Läusebefall entweder kleinflächig oder zum allgemeinen Pflanzenschutz großflächig versprüht werden kann. Der leichte Behälter aus Polypropylen ist beständig gegenüber einer großen Bandbreite von Chemikalien und Substanzen. Als wertvoller Helfer erweist sich die Rückenspritze auch für den Fall, dass Holzschutzmittel im Innenbereich oder Außenbereich gleichmäßig zur Bekämpfung holzzerstörender Insekten aufgetragen werden sollen. Spritzen mit einem großzügig konzipierten Tank und entsprechend hohem Fassungsvermögen für Wasser stellen wegen der beachtlichen Pumpleistung neben dem Feuerlöscher oftmals ein wichtiges Element des Nebellöschsets der Einsatzorganisation der Feuerwehr dar.

Permanente Pumpleistung gewährleisten – Wichtiges Zubehör

Damit die Pumpleistung der Rückenspritze, beziehungsweise des Druckpumpzerstäubers dauerhaft gleich bleibt, sollte bei Minderung der Funktionalität der Dichtungssatz (Drucksprüher) ausgewechselt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.