Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Reciprosäge

  Reciprosäge  (112 Angebote unter 28.871.677 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reciprosäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reciprosäge"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reciprosäge
^

Säbelsäge - saubere Schnitte auch bei hartem Material

Säbelsägen sind leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die auf dem Prinzip des Pendel-Hubes arbeiten und durch diese Bewegung das freie Ausschneiden von Elementen ermöglichen. Besonders im Bereich von Sanierungsarbeiten und bei Installationen können die Säbelsägen mit ihrem schmalen und freiliegenden Säbelsägeblatt punkten. Ob beim Demontieren von Bauteilen oder beim Zuschneiden von Blechen und Rohren, ob über Kopf, vertikal oder horizontal - die Säbelsäge ist ein zuverlässiges Trennwerkzeug.

Leistung

Die Stärke und nicht zuletzt die Festigkeit des Materials bestimmen, wie leistungsstark der eingesetzte Elektromotor sein muss. Dieser wandelt die für den Antrieb benötigte Rotationsbewegung in eine Hubbewegung um. Je stärker und fester das Material, desto leistungsstärker muss der Motor sein.

Betriebsart und Energieversorgung

Zum einen werden kabelgebundene Säbelsägen angeboten, die einen dauerhaften und besonders leistungsstarken Einsatz ermöglichen, zum anderen sind auch Akku-Säbelsägen erhältlich. Damit ist ein kabelloses und somit flexibles Arbeiten möglich. Berücksichtigen Sie aber beim Einsatz von akkubetriebenen Säbelsägen die eingeschränkte Reichweite.

Der perfekte Schnitt

Damit die Säbelsäge einen perfekten und sauberen Schnitt ermöglicht, sind einige Parameter und Ausstattungsmerkmale zu berücksichtigen. Von Vorteil sind eine besonders hohe Laufruhe durch fest eingespannte und stabile Sägeblattaufnahmen sowie eine permanent gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit. Um dies abzudecken, sollten Sie unbedingt auf stabile Materialien wie Metallfassungen und das Ausstattungsmerkmal Constant-Electronic achten. Weiterhin sind mehrstufige Pendelhubeinstellungen sinnvoll, um das Schnittbild, egal ob gewellte Bauteile oder glatte Flächen, optimal zu gestalten.

Perfektes Handling

Damit die Säge auch bei längerem Gebrauch gut und sicher in der Hand liegt, sollten Sie sich für ein Modell mit ergonomischer Griffform entscheiden. Rutschhemmende Gummierungen sorgen auch bei hohen Beanspruchungen dafür, dass Ihnen die Säge nicht aus der Hand rutscht. Um Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit zu entlasten, sollte die Säge leicht sein, damit sei einfach geführt werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.