Die Rohrreinigungsspirale für die professionelle Kanalreinigung
Die Rohrreinigungsspirale wird auch als Abflussspirale bezeichnet. Sie ist ein Werkzeug zum Reinigen von Abflussrohren und wird manuell zur
Kanalreinigung benutzt. Sie ist ein ergänzendes Hilfsmittel zu
Rohrreinigungsmaschinen und
Kanalkameras. Der Begriff „Spirale“ ist nur hinreichend geeignet, um das Werkzeug zu bezeichnen, da es sich um keine Spirale im eigentlichen Sinne handelt, sondern vielmehr um eine biegsame Welle, die wendelförmig angelegt ist.
Verwendung der Rohrreinigungsspiralen
Rohrreinigungsspiralen kommen zum Einsatz, wenn Rohre verstopft sind und damit in ihrer Abflussfunktion eingeschränkt sind. Damit man Wasserschäden erfolgreich vorbeugen kann, bietet sich die regelmäßige Wartung der Leitung mit Rohrreinigungsspiralen an. Im Haushalt sollte vor allem die Toilette regelmäßig gereinigt werden. Aber auch das Warten von Spül- und Duschabflüssen sollte immer wieder stattfinden. Der Vorteil der Rohrreinigungsspirale ist ihre einfache Anwendung. Durch das langsame und vorsichtige Drehen des Gerätes, arbeitet sich dieses so gut wie von selbst durch das Rohr und reinigt dabei die verstopften Stellen. Je nach Verstopfung sollte man auf unterschiedliche Rohrreinigungsspiralen zurückgreifen. Es gibt unterschiedliche Aufsätze für die Spiralen und auch die Biegsamkeit und der Durchmesser des Werkzeuges spielen eine wichtige Rolle.
Mit Spiralkraft gegen die Verstopfung
Die Spirale ist selbst nicht das Werkzeug zur Reinigung. Sie ist vielmehr das Transportmittel für den Bohrer und das Fräsenwerkzeug, welche die Verstopfung lösen. Die Rohrreinigungsspirale wird mit Druck (geradlinige Bewegung) und Drehung (kreisförmige Bewegung) zum Einsatzort bewegt. Sie folgt damit dem Rohrverlauf in einer geraden und spiraligen Bewegung, so dass auch Bohrer und Fräse in Bewegung kommen können.
Größen und Längen der Spiralen
Rohrreinigungsspiralen gibt es in verschiedenen Ausführungen. In der Regel haben die Spiralen 8, 16, 22 und 32 mm Durchmesser und sind zwischen 2 und 10 m lang. Einige Modelle können mit Kupplungen und
Verlängerungen erweitert werden und so den individuellen Anforderungen angepasst werden.
Manuell oder elektronisch
Meistens handelt es sich bei den Rohrreinigungsspiralen um manuelle Werkzeuge, die mit einer Handkurbel benutzt werden. Bei größeren Spiralen wird dies jedoch von elektrischen Antrieben übernommen, da die aufzuwendende Kraft sehr groß sein muss. Bei den elektrischen Spiralen können die Werkzeuge ausgetauscht werden, so dass man sehr spezifisch arbeiten kann. Elektronisch betriebene Spiralen funktionieren wie ein Meißel: Sie stoßen, drücken und drehen gleichzeitig.