Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rohrreinigungsmaschine rothenberger
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rohrreinigungsmaschine

  Rohrreinigungsmaschine  (241 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrreinigungsmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrreinigungsmaschine
^

Die  Rohrreinigungsmaschine als Hilfsmittel bei der Kanalreinigung

Rohre und Rohrzuleitungen benötigen Instandhaltungsarbeiten, damit eine möglichst hohe Langlebigkeit der Materialien und ein einwandfreies Funktionieren gewährleistet werden kann. Eine regelmäßige Kanalreinigung ist daher unumgänglich. Hier kommen diverse Hilfsmittel, wie beispielsweise Kanalkameras, Inspektionskameras oder Rohrreinigungsmaschinen zum Einsatz.

Warum werden Rohrreinigungsmaschinen eingesetzt?

Ablagerungen und Rohrverstopfungen führen rasch zu erheblichen Problemen, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird. Rohrreinigungsmaschinen übernehmen die Aufgabe der effektiven Rohrreinigung, damit die Leitungen stets frei sind und es zu keinen Beschädigungen kommen kann. Gerade Verstopfungen des Abflusses sind kritisch und führen zu Wasserschäden. Mit einer Rohrreinigungsmaschine kann das Rohr problemlos gesäubert werden. Ablagerungen führen nicht nur zu Blockaden im Rohrfluss, sondern greifen auch die Rohrsubstanz an und beschädigen damit dauerhaft das Rohrsystem..

Funktionsweise und Anwendungsempfehlungen

Eine Rohrreinigungsmaschine ist ein elektrisches Gerät, welches die Blockaden im Rohrsystem mithilfe eines Wasserstrahls löst. Das Wasser wird unter einem sehr starken Druck durch die Leitungen gedrückt und reist vorhandene Ablagerungen in den Wasserfluss mit, so dass die Rohrwände gründlich gereinigt werden können. Die Maschine verfügt meist über integrierte Antriebsspindel, Spannbacken sowie über Rohrreinigungsspiralen, welche mit geradlinigen oder drehenden Bewegungen ins Rohr eingeführt und zum Ort der Verstopfung geführt wird.  Spezielle Bohrgeräte, beispielsweise Blattbohrköpfe oder Gabelschneiderköpfe dienen nun als Hilfsmittel, um die Verunreinigung im Rohr aufzulösen.

Je nach Modell variieren die Leistung und die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes. Hierbei ist in erster Linie auf die zu säubernden Rohre zu achten, nach denen die jeweilige Rohrreinigungsmaschine ausgesucht wird. In der Industrie sind in der Regel relativ große Rohrdurchmesser vorhanden. Hier sind Maschinen mit einem sehr starken Druck zu empfehlen. Ebenso sollte man bei hartnäckigen Staus im Rohr zu Rohrreinigungsmaschinen greifen, die einen starken Wasserdruck erzeugen können.
   


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.