Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rohrspirale

  Rohrspirale  (164 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrspirale“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrspirale
^

Die Rohrreinigungsspirale für die professionelle Kanalreinigung

Die Rohrreinigungsspirale wird auch als Abflussspirale bezeichnet. Sie ist ein Werkzeug zum Reinigen von Abflussrohren und wird manuell zur Kanalreinigung benutzt. Sie ist ein ergänzendes Hilfsmittel zu Rohrreinigungsmaschinen und Kanalkameras. Der Begriff „Spirale“ ist nur hinreichend geeignet, um das Werkzeug zu bezeichnen, da es sich um keine Spirale im eigentlichen Sinne handelt, sondern vielmehr um eine biegsame Welle, die wendelförmig angelegt ist.

Verwendung der Rohrreinigungsspiralen

Rohrreinigungsspiralen kommen zum Einsatz, wenn Rohre verstopft sind und damit in ihrer Abflussfunktion eingeschränkt sind.  Damit man Wasserschäden erfolgreich vorbeugen kann, bietet sich die regelmäßige Wartung der Leitung mit Rohrreinigungsspiralen an. Im Haushalt sollte vor allem die Toilette regelmäßig gereinigt werden. Aber auch das Warten von Spül- und Duschabflüssen sollte immer wieder stattfinden. Der Vorteil der Rohrreinigungsspirale ist ihre einfache Anwendung. Durch das langsame und vorsichtige Drehen des Gerätes, arbeitet sich dieses so gut wie von selbst durch das Rohr und reinigt dabei die verstopften Stellen. Je nach Verstopfung sollte man auf unterschiedliche Rohrreinigungsspiralen zurückgreifen. Es gibt unterschiedliche Aufsätze für die Spiralen und auch die Biegsamkeit und der Durchmesser des Werkzeuges spielen eine wichtige Rolle.

Mit Spiralkraft gegen die Verstopfung

Die Spirale ist selbst nicht das Werkzeug zur Reinigung. Sie ist vielmehr das Transportmittel für den Bohrer und das Fräsenwerkzeug, welche die Verstopfung lösen. Die Rohrreinigungsspirale wird mit Druck (geradlinige Bewegung) und Drehung (kreisförmige Bewegung) zum Einsatzort bewegt. Sie folgt damit dem Rohrverlauf in einer geraden und spiraligen Bewegung, so dass auch Bohrer und Fräse in Bewegung kommen können.

Größen und Längen der Spiralen

Rohrreinigungsspiralen gibt es in verschiedenen Ausführungen. In der Regel haben die Spiralen 8, 16, 22 und 32 mm Durchmesser und sind zwischen 2 und 10 m lang. Einige Modelle können mit Kupplungen und Verlängerungen erweitert werden und so den individuellen Anforderungen angepasst werden.

Manuell oder elektronisch

Meistens handelt es sich bei den Rohrreinigungsspiralen um manuelle Werkzeuge, die mit einer Handkurbel benutzt werden. Bei größeren Spiralen wird dies jedoch von elektrischen Antrieben übernommen, da die aufzuwendende Kraft sehr groß sein muss. Bei den elektrischen Spiralen können die Werkzeuge ausgetauscht werden, so dass man sehr spezifisch arbeiten kann. Elektronisch betriebene Spiralen funktionieren wie ein Meißel: Sie stoßen, drücken und drehen gleichzeitig.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.