Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sackkarre

  Sackkarre  (1.084 Angebote unter 29.209.488 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „sackkarren“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sackkarre“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sackkarre"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   73   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sackkarre
^

Sackkarre - unentbehrlich beim Transportieren von Lasten

Müssen Sie öfter schwere und sperrige Güter in Form von beispielsweise Getränkekisten, Waschmaschinen, Kühlschränke oder Kartons transportieren? Dann empfiehlt sich der Kauf einer Sackkarre. Durch dieses praktische Transportmittel wird nicht nur das Gewicht reduziert, auch die Beförderung von Gegenständen von A nach B wird enorm erleichtert. Das spart nicht nur Kraft, sondern auch Zeit und Geld. Für viele Bereichen wie Getränke- oder Paketlieferung, Umzugsfirmen oder ähnliches ist sie daher unerlässlich geworden.

Aufbau einer Sackkarre

Eine Sackkarre ist aus einem stabilen Metallrahmen gefertigt. Daran befestigt ist ein Auflagewinkel, der zur Lastenaufnahme dient und auch Schaufel oder Plattform genannt wird, sowie mindestens zwei Rädern, wodurch die Karre fahrbar ist. Die Räder sind entweder luft- oder vollgummi-bereift.

Welche Sackkarre ist die Richtige?

Transportkarren gibt es in vielfältiger Form und für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Für welche Sie sich entscheiden, hängt auch davon ab, welche Güter transportiert werden sollen und wie schwer diese sind. Generell gilt: Je stabiler das verwendete Metall ist, desto mehr schwere Lasten können befördert werden. Traglasten bis zu 400 oder 500 kg stellen für stabile Sackkarren aus Stahl kein Problem dar. Allerdings müssen Sie dabei beachten, dass die Karre dadurch ein höheres Eigengewicht hat. Leichter und handlicher dagegen sind Sackkarren aus Aluminium, damit sind Traglasten bis zu 150 kg möglich.

Klappbare Sackkarre

So genannte Klappkarren können Sie auf- und nach Gebrauch wieder zusammenklappen. Sie sind platzsparend unterzubringen, was die Mitnahme in Autos vereinfacht. Sie eignen sich daher auch für den Heimgebrauch und können nach Benutzung einfach z. B. im Keller oder hinter einem Schrank verstaut werden. Allerdings sind Klappkarren meist kleiner und nicht so belastbar, wodurch die Traglast begrenzt ist.

Sackkarre für die Treppe

Müssen Sie Güter häufig über Treppen befördern, empfiehlt sich eine Treppenkarre. Sie besitzen nicht zwei, sondern drei bis fünf so genannte Sternräder. Das ermöglicht das unbeschwerliche Hochziehen der Karre von Stufe zu Stufe, natürlich können auch Lasten treppenabwärts transportiert werden.
Ebene Flächen sind auch kein Problem, denn die Sternräder lassen sich meist feststellen.
Noch weniger Kraftaufwand benötigen Sie mit einem Treppensteiger, der elektrisch angetrieben wird und über einen speziellen Steigmechanismus verfügt.

Für den Treppenabstieg ebenfalls bewährt haben sich Kufenkarren. Dadurch ist es möglich, die Sackkarre zu kippen und sie Stufe um Stufe nach unten gleiten zu lassen. Ratsam ist die Bedienung durch zwei Personen, um zu verhindern, dass die Karre zu schnell nach unten gleitet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.