Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schlafkissen tempur, schlafkissen 40x40 cm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schlafkissen

  Schlafkissen  (248 Angebote unter 28.116.041 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlafkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlafkissen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schlafkissen
^

Das Schlafkissen für eine gute Nacht

Nichts ist so wichtig, wie guter Schlaf. Ohne guten Schlaf ist man abgespannt und macht Fehler, was zu Unfällen und Verletzungen führen kann. Zudem unterstützt das Schlafen auch Heilungsprozesse und trägt zur Ausgeglichenheit bei. Daher ist ein passendes Schlafkissen immer von Vorteil.

Schlafkissen für unterschiedliche Randbedingungen

Es gibt viele verschiedene Arten von Schlafkissen. Vor allem im Krankenhaus sind viele unterschiedliche Kissenarten nötig.  Neben entsorgbaren, sterilen Einmalkissen müssen Schlafkissen vorhanden sein, die mehrfach verwendbar, gegen Verunreinigungen mit Blut, Urin oder Wundsekret resistent oder teilweise schwer entflammbar, feuchtigkeits- oder nässeabweisend, gut zu reinigen oder industriewäschetauglich sind. Sehr viele Materialien werden diesen hohen Anforderungen gerecht, wie spezielle Kissenfüllungen oder Bezüge aus Spezialfasern oder Mischgeweben. Therapeutische Schlafkissen verfügen zudem über eine besondere Form wie etwa Bauchschlafkissen oder eine sich aus dem Füllmaterial ableitende Stützfunktion. Hier kann man einen Fachmann fragen, was im Einzelfall die richtige Lösung ist.

Wer Schlafkissen bestellt

Neben Krankenhäusern bestellen auch Alten- oder Pflegeheime die Schlafkissen, weil sie zur Grundausstattung eines Bettes gehören und eine multifunktionale Lagerungshilfe darstellen. Auch Hotels, Jugendherbergen oder Kreuzfahrtschiffe werden gerne mit solchen Schlafkissen ausgestattet, weil sie fast gegen alles widerstandsfähig sind und daher sehr lange halten. Zudem passen Kissen in Standardgrößen auch in die gängigen Bettbezüge. Wenn Probleme mit der Halswirbelsäule bestehen, kann ein Schlafkissen auch durch ein Nackenkissen ergänzt werden.

Auf die richtige Größe achten

Für Rückenschläfer ist ein Kissen ideal, das sich an der Schulterbreite orientiert und über eine ausreichende Länge für den Nacken verfügt. Neben der Länge und Breite eines Kissens spielt zudem die Höhe eine Rolle. Sie können wählen, ob Sie sich für eine hohe oder flache Variante entscheiden. Auch gibt es Kissen, deren Höhe man durch die Entnahme von Füllmaterial anpassen kann, um diverse Druckstellen zu vermeiden.

Damit ein Schlafkissen nachts im Bett bleibt

Wenn sich jemand im Schlaf sehr viel bewegt oder unkoordinierte Bewegungen macht, besteht die Gefahr, dass das Schlafkissen aus dem Bett fällt, schmutzig wird und daher auch keine gute Nacht folgt. Aus diesem Grund gibt es Schlafkissen, die man auch am Bettrahmen angurten kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.