Der Schubladen-Organizer bringt Ordnung in die Schubladen
Organizer machen es möglich, Kleinteile verschiedenster Art oder Gegenstände, die aufgrund ihrer Form oder Beschaffenheit schwer und nicht ordentlich aufzubewahren sind, griffbereit zu lagern. Vor allem in Schubladen lassen sich kleine Büromaterialen, Stifte, Magnete oder
Notizzettel schlecht sortiert halten, da sie durch das ständige Öffnen in den Laden hin- und her bewegt werden. Soll der Raum in Schubladen auf beste Art und Weise ausgenutzt werden und Büromaterialien mit nur einem Griff direkt parat sein, dann sollten Schubladen-Organizer die
Schreibtischausstattung ergänzen. Die Arbeitsplatzorganisation wird durch die Nutzung optimiert, sodass Arbeitsabläufe nicht ins Stocken geraten.
Modelle von Schubladen-Organizern
Die praktischen Bürohelfer sind unter anderem als Einsatzkästen erhältlich, welche einfach in die Schublade eingelegt werden können. Ebenfalls kann ein solcher Einsatzkasten auf einem Regal oder auch im Schrank eingesetzt werden. Der Vorteil besteht darin, dass modulare Einheiten einfach mithilfe von Metallklammern untereinander fixiert werden können.
Des Weiteren sind Schubladen-Organizer erhältlich, welche wie ein Schrank gestaltet sind. Diese Modelle verfügen über Schubladen, in denen - je nach Größe - auch Formulare, Fotos oder andere Dokumente geschützt untergebracht werden können.
Große Modelle von Schubladen-Organizern, welche über eine Vielzahl von Fächern verfügen, die per Lade zu öffnen sind, können nicht nur im Büro, sondern auch in Werkstätten für Schrauben oder auch andere Werkzeuge eingesetzt werden.
Auch diese Schreibtischbefreier halten den Arbeitsplatz sauber
Ebenso empfehlenswert ist ein
Schreibtisch-Organizer, der auf dem Tisch platziert wird und in dessen Fächer und Halterungen Schreibgeräte und Bürohilfsmittel einsortiert werden können. Ein Stifteköcher hält alle Stifte griffbereit und ein Zettelhalter sorgt dafür, das kleine Dokumente und Notizzettel nicht verloren gehen.