Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: duni serviette, tork serviette, papstar serviette
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Serviette

  Serviette  (2.863 Angebote unter 27.973.906 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Serviette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   191   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Serviette
^

Tischkultur bis zum letzten Detail

Ein wesentlicher Bestandteil für einen gut gedeckten Tisch stellt neben dem Geschirr die Tischwäsche dar. Kein gedeckter Tisch kommt an Servietten und Co vorbei. Farbakzente und dekorative Faltungen geben dem einfachen Tuch eine besondere Wirkung und lockern den Tisch nicht nur auf, sondern vervollständigen ihn. Von dezent und einfach bis zu edel und hochwertig gearbeitet gibt es unendliche Möglichkeiten.

Ein nützlicher Helfer

Nicht der Schutz Ihrer Kleidung steht bei der Verwendung einer Serviette im Vordergrund, sondern der symbolische Charakter der Benutzung. Das Abtupfen der Lippen vor dem Trinken sorgt beispielsweise dafür, das unschöne Fettränder am Glas gar nicht erst zustande kommen. Servietten sind zum Abtupfen des Mundes und zum Abwischen der Hände gedacht, als Kleiderschutz sollten sie daher nicht missbraucht werden.

Beständigkeit und Tradition

Die eigentlichen Servietten in ihrer Form und in der heutigen Verwendung gibt es seit dem 16 Jahrhundert. Die Tücher waren vor allem dem Adel vorbehalten. Somit bekam die Serviette von Beginn an etwas Edles mit auf den Weg.

Serviette ist nicht gleich Serviette

Verschiedene Ausführungen bieten die Möglichkeit, die Serviette je nach Anlass zu wählen und immer die perfekte Kombination zum restlichen Tischschmuck zu erzielen.

Papierservietten

Mehrere Lagen Zellstoff bilden die Grundlage für die am häufigsten verwendeten Servietten. Verschiedene Qualitätsstufen und Designs machen es möglich, diese einfache Variante der Serviette auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Bei Papierservietten kommt es auf die Anzahl der Lagen an. Umso mehr Lagen eine solche Serviette hat, desto hochwertiger ist sie. Für den Imbiss reichen einlagige Servietten also durchaus. Wenn Sie in der gehobenen Gastronomie auf Papierservietten zurückgreifen möchten, dann wählen Sie mindestens die dreilagige Qualität aus.

Stoffservietten

In der Gastronomie werden, gerade wenn es um besondere Anlässe geht, Stoffservietten benutzt. Als Material werden vorrangig Baumwolle und Baumwoll-Leinen-Mischungen eingesetzt. Das Material sollte aber weder zu dick noch zu dünn gewählt werden. Baumwollgewebe ist feiner als das mit Leinen versetzte. Somit passt eine Serviette mit Leinenanteil gut zu rustikaler Atmosphäre. Perfektes Zusammenspiel mit Serviettenringen ermöglichen es Ihnen, diese Servietten immer adrett auf dem Tisch zu platzieren.

Größenunterschiede

An Servietten werden je nach Anlass und Anwendung am Tisch unterschiedliche Anforderungen gestellt. Die Größe und Verarbeitung ist daher genauso unterschiedlich.

  • Lunch-Servietten werden bei einem normalen Mittagessen eingesetzt, sind in der Regel 33 x 33 cm groß und werden neben den Teller gelegt.
  • Dinner-Servietten sind größer sie werden in den Abmessungen 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm angeboten. Der gehobene Anlass eines Candel-Light-Dinners wird mit solchen Servietten auf dem Tisch abgerundet. Diese Servietten werden auch als Menüservietten bezeichnet.
  • Cocktail-Servietten sind kleiner. Hier liegen die Anforderungen niedriger. Die Abmessungen von 24 x 24 cm reichen für diese Zwecke aus.

Zwischengrößen ermöglichen es Ihnen, im Zweifelsfall die Servietten für Ihren Bedarf zu finden.

Farbwahl

Neben einfachem weiß, das individuell und stilvoll zu jedem Anlass passt, gibt es die unterschiedlichsten Farbvarianten. So zaubern Sie durch das einsetzen verschiedener Farben oder gar Motive thematisch passende Effekte auf den gedeckten Tisch.

Perfektion rund um den Tisch

Damit alles harmonisiert und Sie durch ein hervorragendes Ambiente glänzen können, bringen wir für Sie umfangreiche Möglichkeiten ins Zusammenspiel. Neben Besteck und Geschirr finden Sie bei uns auch attraktive Tischwäsche, Kerzenständer und Vasen. Nutzen Sie den Vorteil, bei einem Ansprechpartner alles zu bekommen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.