Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Tisch  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Tisch“
Überbegriffe
Kantine, Bistro, Gaststätte

Kantine, Bistro, Gaststätte

Wartebereich, Empfang

Wartebereich, Empfang

Weitere Informationen zum Thema Tisch
^

Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen!

Ein Tisch ist ein Möbelstück, an dem man arbeitet. Da diese Arbeit sehr vielfältig sein kann, gibt es Tische auch in den verschiedensten Ausführungen und für speziellen Arbeiten. In den meisten Fällen besteht ein Tisch jedoch aus vier Beinen und einer waagerechten Tischplatte.

Der richtige Tisch im Büro

Ein Computertisch oder Schreibtisch zählt zu den wichtigsten Möbeln in jedem Büro. Dort spielt sich alles ab: das Arbeiten am PC, Telefonieren und Notieren. Auch Themen wie Ergonomie, Höhenverstellung, Beinfreiheit, variable Verkettungsmöglichkeiten und Stauraumlösungen sind hierbei wichtige Punkte.
Das sollten Sie beim Kauf eines neuen Tisches auch berücksichtigen. Je mehr Sie darauf platzieren wollen, desto größer muss dieser sein. Reicht ein kleiner Computertisch für einen Laptop und wenige Schreibgeräte? Oder brauchen Sie viel Platz für einen großen Monitor, Tastatur, Telefon, Drucker und Scanner? Eckschreibtische sind auch in kleinen Büros wahre Platzwunder.
Besonderer Wert wird auf ergonomische Schreibtische gelegt, deren Untergestelle besonders benutzerfreundlich gestaltet sind, eine gute Bewegungsfreiheit ermöglichen sowie höhenverstellbar sind und damit das Arbeiten erleichtern. Insbesondere der Freiformtisch, dessen Plattenform sich dem Benutzer anpasst, verbessert das Arbeitsumfeld ungemein.

So fühlen sich Ihre Gäste wohl

Der Empfangsbereich ist häufig zweigeteilt. Einerseits besteht er häufig aus einer Theke, an der Ihre Empfangsdame die Gäste freundlich begrüßt, und andererseits aus einem Wartebereich. In diesem eignet sich besonders ein Couchtisch mit bequemen Sesseln oder einem edlem Sofa, damit sich die Gäste wohl fühlen. Ein Glastisch macht einen sehr modernen und stilvollen Eindruck. Ein Tisch aus Holz wirkt dagegen einladend und gemütlich.

Konferenz- und Seminarräume

Konferenzräume sind das Aushängeschild Ihrer Firma. Ein Konferenztisch muss einige Anforderungen erfüllen. Neben der Eleganz darf die Funktionalität nicht außer Acht gelassen werden z. B. Kabel von Leuchten, PCs und Telefonen müssen verschwinden.
Auch Stehpulte werden häufig für Messen, Präsentationen und in Tagungszentren verwendet.

Kantine und Restaurant

Holztische werden auch sehr oft in Cafés und Restaurants genutzt. Tische in diesem Bereich werden als Bistrotische bezeichnet. Für den Bar- oder Außenbereich eignen sich Stehtische. Dieser verfügt über einen sehr stabilen Standfuß und kann dadurch nicht so schnell kippen, häufig ist die Tischplatte kippbar.

Noch mehr Tische

Ein Werktisch zeichnet sich durch seine auffallend große Arbeitsfläche aus, während ein Schweißtisch auf Grund seiner robusten Oberfläche sehr gut für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet ist. Ein Wägetisch dient zum Aufstellen von Analysewaagen und anderen Präzisions- und Analysegeräten, da auf diesem Tisch ein erschütterungsfreies Arbeiten möglich ist.
Eine Platz sparende Variante ist der Klapptisch. Sobald Sie diesen nicht mehr benötigen, können Sie ihn zusammenklappen - so nimmt er nur sehr wenig Stauraum ein. Besonders praktisch ist auch ein Anbautisch. Dieser hat in der Regel nur auf einer Seite Tischbeine und lässt sich an die passenden Arbeitstische anbinden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.