|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Sicherheitsaschenbecher"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsaschenbecher | |  | Ein Sicherheitsascher sorgt garantiert für eine gelöschte Glut
Ein Sicherheitsascher ist so ausgestaltet, dass die Zigarettenkippe über einen speziell geformten Stahltrichter mit einem relativ kleinen Loch in ein Gehäuse fällt und mangels ausreichender Sauerstoffzufuhr erlischt. Der Ascher kann breit und rund oder schmal und hoch sein. Aufgrund des hohen Einsatzbereiches ist der Sicherheitsascher auch unter weiteren Bezeichnungen wie etwa als selbstlöschender Aschenbecher, selbstlöschendenem Wandascher oder Sicherheitsaschenbecher geläufig. Sie finden ihn nicht nur in Raucherbereichen der Unternehmen, die mit brandgefährdeten Stoffen zu tun haben, sondern auch in der Gastronomie, an Bahnhöfen und in Freizeitparks. Diese Aschenbecher sind überall dort im Einsatz, wo Gefahren von Glut oder offenen Flammen besonders verheerend für Mensch und Material sind, und gibt es daher auch in Kombination mit einem Feuerlöscher. Sichern auch Sie bedeutende Werte durch den Einsatz von Sicherheitsaschern vor Verletzungen und Verlusten.
Bestimmte Materialien der Sicherheitsascher sind prädestiniert
Wegen der zu vermeidenden Feuergefahr spielen neben der Konstruktion des Aschers Materialien eine Rolle, die extrem hitzebeständig sind. Hierbei handelt es sich nicht nur um Metalle wie Stahl, Edelstahl, Aluminium oder gar edles Silber, sondern auch um Kunststoffe, die speziell für diese Zwecke entwickelt worden sind. Wählen Sie daher, was am besten zu Ihrem Ambiente passt und Ihrem Budget entspricht.
Die richtige Größe des Sicherheitsaschers ist wichtig
Bedenken Sie zum einen, dass der Ascher über ausreichendes Fassungsvermögen für die Zigarettenkippen verfügt, damit man ihn nicht so oft leeren muss. Haben Sie keine Möglichkeit einen Wandascher oder Halbrundascher anzubringen, dann setzen Sie einfach auf ein Standmodell oder die Kombination eines Sicherheitsaschers mit einem Mülleimer. Entsprechende Aufkleber mit dem Symbol einer Zigarette oder einer Hand, die etwas fallen lässt, machen die Unterscheidung der Nutzung der unterschiedlichen Öffnungen für Zigaretten oder Müll für alle Nationen einfach. In jedem Fall sollte die Einwurfhöhe für den Nutzer komfortabel sein, damit er sich nicht bücken muss.
Komfortable Sicherheitsascher lassen sich gut reinigen
Wandascher verfügen in diesem Fall über einen Klappmechanismus zum Ausleeren. Bodenmodelle können Innenbehältnisse zum leichten Entnehmen oder große, absperrbare Klappen zum leichten Auskehren haben.
|
|
|  | |  |