Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Sicherheitsschränke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sicherheitsschränke“
Überbegriffe
Arzneimittelschrank
Saubere und übersichtliche Aufbewahrung von Medika­menten. Abschließbar.
Augenschutzschrank
Und Augennotfallstation – wichtig an gefährdeten Ar­beitsplätzen zur schnellen Reinigung bei Verschmut­zungen im Auge.
Chemikalienschrank
Laborschrank zur Lagerung von nicht entzündlichen Stoffen.
Giftschrank
Gesicherter Schrank zur Auf­bewahrung von giftigen und gefährlichen Chemikalien, typischerweise z. B. in Labo­ren oder Apotheken.
Erste-Hilfe-Schrank
Und Verbandsschränke für die stationäre Aufbewah­rung von Erste-Hilfe-Mate­rialien wie Verbandstoffe, Pflaster etc.
Feuerbeständiger Sicherheitsschrank
Für kurze Zeit feuerfester Schrank zur sicheren Lage­rung leicht entzündlicher und brennbarer Stoffe.
Gefahrstoff­schrank
Auch als Chemikalien- oder Umweltschrank bezeichnet.
Unterbauschrank
Diese kleinen Sicherheits­schränke mit Abluftan­schluss passen auch unter Abzüge.
Laugenschrank
Und Säureschrank sind Spe­zialschränke zur vorschrifts­mäßigen Lagerung von Laugen und Säuren.
Ölschrank
Optimal zur Lagerung von Öl in Kanistern, mit inte­grierter Auffangwanne.
Putzmittelschrank
Wird auch Geräteschrank genannt, zur Aufbewahrung von Reinigungsflüssigkeiten und Geräten.
Reinraumschrank
Sicherheitsschrank zur Ver­wendung in Reinräumen.
Umweltschrank
Dient zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Stoffen, zum Teil mit natürlicher Zwangs­belüftung.
Brandschutzschrank
Gemäß der Zertifizierungen können sie bis zu zwei Stun­den vor Feuer schützen bzw. Löschschäden mindern.
Datenschutzschrank
Firmen sind verpflichtet, ge­schäftsrelevante Daten an­gemessen zu sichern und zugriffssicher aufzubewah­ren.
Wertschutzschrank
Bietet vorwiegend Schutz von Dokumenten und Wert­sachen vor Einbruch und Diebstahl.
Schließfachschrank
Ideal zum sicheren Verstau­en persönlicher Gegenstän­de in Umkleidekabinen, Fit­nessstudios, Sporthallen und anderen Gemein­schaftsräumen.
Stahlschrank
Bezeichnet einen einfa­chen Tresor, der besonders zur Lagerung großer Akten­mengen genutzt werden kann.
Waffenschrank
Besitzer von Waffen sind nach dem Waffengesetz verpflichtet, ihre Waffen sicher vor Dritten zu ver­wahren.
Schlüsselschrank
Kommt überall dort zum Einsatz, wo Schlüssel vor einem unberechtigten Zu­griff geschützt werden sollen.
PC-Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank um elek­tronische Geräte vor unbe­fugtem Zugriff zu schützen.
Akku-Ladeschrank
Schützt Akkus während des Ladens vor unbefugtem Zugriff.
Akkulagerschrank
Eine Feuerwiderstandsfä­higkeit von 90 Minuten er­möglicht das Ergreifen von Maßnahmen, bevor ein Brand eskaliert.
Zubehör
Tresore
Betäubungsmitteltresor
In der Wand zu verankernde Tresore mit Widerstands­grad gemäß Betäubungs­mittelgesetz.
Einbautresor
Wird direkt in die Wand ein­gelassen und es ist nur noch die Tür sichtbar.
Einwurftresor
Auch Deposittresor, ist mit einer Schublade oder ei­nem Einwurf versehen und ermöglichen den Einwurf, ohne den Tresor öffnen zu müssen.
Geschäftstresor
Ist fest verankert und bietet zertifizierten Einbruchs­schutz. Es kann aber auch eine Speziallösung wie ein Hoteltresor sein.
Möbeltresor
Ermöglicht mit seiner gerin­gen Einbautiefe die Monta­ge in handelsüblichen Mö­belstücken.
Geldkassette
Werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten und bieten eine Möglichkeit, Geld, z. B. in Verkaufsständen, vor Diebstahl zu schützen.
Gifttresor
Dient zur sicheren Aufbe­wahrung von giftigen Me­dien.
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsschränke
^

Sicherheitsschränke geben Sie der Sicherheit Vorrang

Vor allem Laboratorien, in denen mit Chemikalien und Säuren gearbeitet wird, benötigen Sie einen Sicherheitsschrank. Dieser ermöglicht es Ihnen, Chemikalien oder gefährliche Stoffe sicher vor unerlaubtem Zugriff aufzubewahren. Zudem soll diese Art von Aufbewahrung sicherstellen, dass es bei einem Brandausbruch nicht zu einer Explosion der eingelagerten Stoffe führt. Neben der Lagerung verschiedener Stoffe wie beispielsweise für Laugen, Medikamente oder sonstige Chemikalien zählen auch Tresore zur Kategorie der Sicherheitsschränke.

Der Aufbau eines Sicherheitsschrankes

In der Regel bestehen Sicherheitsschränke aus einem Innenkorpus aus Holz oder Metall, einer Brandschutzisolierung, speziellen Brandschutzdichtungen der Türen, einer Zwangsschließung beziehungsweise einer Blockierung, welche die Türen bei einem Brandausbruch verschließt, sowie über Abluftventile. Verschiedene Modell sind möglich z. B. Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen und Schränke für brennbare Stoffe. Der Handel bietet verschiedene Modelle, welche sich in Breite, Feuerwiderstand, Schließsystem und Höhe unterscheiden.

Sicherheitsschränke müssen regelmäßig überprüft werden

Es gibt nach DIN EN 14470 und DIN 12925 beziehungsweise nach der Betriebssicherheitsverordnung eine Vorschrift, die besagt, dass Sicherheitsschränke in regelmäßigen Abständen von einer dafür befugten Person zu überprüfen sind. Bei dieser Prüfung werden unter anderem der Zustand der Scharniere, der Brandschutzvorrichtungen und die Türverriegelung überprüft.

Geld und Wertpapiere sicher aufbewahren

Zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen, wichtigen Unterlagen oder Geld nutzen Sie die Vorteile eines Tresors. Bevor Sie jedoch für ein Modell entscheiden, sollten Sie überlegen, ob dieser vorwiegend privat oder geschäftlich genutzt wird und welche Werte Sie sichern möchten. Denn danach richtet sich die Versicherungssumme. Daher sollten Sie sich bereits vor dem Kauf sicher sein, für welche Wertmengen Sie den Tresor verwenden möchten. Soll dieser fest in einer Wand installiert werden, möglicherweise für größere Mengen, bei denen ein besonders großes Sicherheitspotenzial gegeben sein soll. Oder handelt es sich lediglich um kleinere Wertmengen, die Sie zum Beispiel in einem Möbeltresor oder in einer Geldkassette unterbringen können. Zudem gibt es weitere wichtige Kriterien, wie zum Beispiel die Feuersicherheit oder die Art des Sicherheitsschlosses, die Sie bei der Wahl eines Tresors beachten sollten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.