Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sorbents schlange, sorbents matte, öl sorbents
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sorbents

  Sorbents  (1.005 Angebote unter 28.887.215 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sorbents“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   67   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sorbents
^

Sorbents - Absorption leicht gemacht

Sorbents werden eingesetzt, wenn austretende Flüssigkeiten aufgefangen oder aufgesaugt werden sollen. Ob im Notfall, als präventive oder Überbrückungsmaßnahme, mit Sorbents verhindern Sie, dass umweltgefährdende Flüssigkeiten dort hingelangen, wo sie nicht hingehören.

Der Anwendungsbereich der Sorbents

Neben industriellen Anwendungen können die Bindevliese und Granulate in den verschiedensten Bereichen hilfreich sein, egal, ob in der Werkstatt eine chemische Flüssigkeit aufgefangen werden soll oder im Labor eine Chemikalie verschüttet wurde. Saubere und unbedenkliche Arbeitsplätze lassen sich mit Sorbents, die auch als Bindevlies bezeichnet werden, einfach und ohne großen Aufwand schaffen. Tropfende Rohrleitungen oder Leckagen, das Beseitigen und Eindämmen von austretendem Öl oder anderen umweltgefährlichen Stoffen nach Unfällen oder Havarien ist mit dem Vlies kein Problem. Wichtig ist hierbei die Verwendung des  passenden Mittels, das die Flüssigkeit auch absorbieren kann.

Sorbent ist nicht gleich Sorbent

Das Material

Das passende Sorbent ist je nach Anwendungsfall und Flüssigkeit zu wählen. Es werden universell einsetzbare Vliese angeboten, aber auch spezielle für Chemikalien oder Öle und andere kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten. Nur mit dem richtig gewählten Sorbent können Sie die gewünschte Absorption erzielen. Es kommen unterschiedliche Vliesmaterialien zum Einsatz, die letztlich die Verwendung bestimmen.

Das Aufnahmevermögen

Neben der Möglichkeit der Flüssigkeitsaufnahme kommt es auf das Aufnahmevermögen des Sorbents an. Unterschiedliche Materialstärken und Faserstrukturen ermöglichen es, das ein besonders hohes Absorptionsvermögen und somit eine besondere Wirtschaftlichkeit erzielt werden können. Je größer das Aufnahmevermögen des Sorbents ist, umso weniger Materialeinsatz ist gefordert. Je nachdem, ob überschaubar ist, wie viel Flüssigkeit aufgenommen werden muss, können Sie auf angepasste Bindevliese oder Granulate zurückgreifen.

Das Haltevermögen

Nicht nur das Aufnehmen der Flüssigkeit ist ein wichtiger Parameter, auch die Fähigkeit, die Flüssigkeit im Inneren zu halten. Nur mit einem ausreichenden Haltevermögen wird es möglich, das benutzte und vollgesogene Sorbent fachgerecht zu entsorgen oder über einen längeren Zeitraum hinweg einzusetzen.

Saugfähigkeit und Reißfestigkeit

Damit das Sorbent optimal genutzt werden kann, solle die gesamte Oberfläche gleichmäßig saugfähig gestaltet sein. Reißfestes Material und unterschiedliche feine Faserstrukturen sorgen für optimale Saugfähigkeit. Bei Granulaten ist die Körnung mit ausschlaggebend, je feiner, umso mehr Oberfläche steht zur Verfügung. Egal, ob Sie Rollen, einzelne Tücher oder Kissen nutzen, die Bindevliese sollten unbedingt reißfest sein, um Materialdurchbrüche beim Aufsaugen und Lücken in der Flüssigkeitsbarriere auch bei vollgesogenem Material zu verhindern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.