Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stehtisch Stoffbezug

  Stehtisch Stoffbezug  (172 Angebote unter 28.142.258 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stehtisch Stoffbezug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stehtisch Stoffbezug"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stehtisch Stoffbezug
^

Die Stehtischhusse - elegant im Gewand

Sie ist überall dort zu finden, wo Stehtische eingesetzt werden, in Hotels, auf Messen, in der Gastronomie etc. ist diese Tischwäsche ebenso gefragt. Eine Stehtischhusse macht den Stehtisch - elegant im Gewand - immer zu einem außergewöhnlichen Blickfang. Genau so lädt die Sauberkeit des pflegeleichten Bezugs erst recht zum kurzen Verweilen ein. Sie haben zwischen Form, Farbe, Material, Größe und Pflegeleichtigkeit je nach Anlass und Häufigkeit des Einsatzes Ihrer Stehtischhusse unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten.

Welche Formen der Stehtischhusse gibt es?

Stehtischhussen sind als kurze, mittellange und lange Variante erhältlich. Es gibt weite, wallende oder in eleganten Wellen fallende Stoffe ebenso wie enge, lange Stretchbezüge. Die kurzen und mittellangen Formen eignen sich hervorragend für den Außenbereich, weil sie keine Berührung zum Boden haben und unten nicht verschmutzen können. Die langen Modelle gibt es in der weiten Form zum leichten Überwerfen und schönen Drapieren. Manche Ausführungen haben eine Schlaufe, mit der Sie den Stoff auf halber Höhe zusammenbinden können, damit der Stehtischbesucher besser an den Tisch herantreten kann. Außerdem sieht eine Schlaufe oder Schleife eleganter oder feierlicher aus.
Manche Hersteller bieten Schlaufen mit Befestigung an, andere ohne. Schlaufen ohne Befestigungen lassen sich in der Höhe variieren, allerdings können diese auch einfach auf den Boden rutschen, wenn sie zu lose gebunden werden. Es gibt Hussen mit Taschen für die Tischfüße, andere bedecken die Füße und reichen sogar noch aus, um den Boden ein Stück weit dekorativ zu belegen.
Stretchhussen haben zur einfachen Befestigung um den Tisch häufig einen Reißverschluss und einen zusätzlichen Spannbezug für die Tischplatte. Stretchhussen haben einen deutlich höheren Befestigungsaufwand als die Überwurfhussen.
Für Stühle sind ebenfalls Hussen in Form von Stuhlhussen erhältlich. Allerdings finden sie keine Verwendung in Kombination mit einem Stehtisch, sondern eher mit einem so genannten Skirting, einem Tischrock.

Wählen Sie die passende Farbe

Die Stehtischhusse brilliert in unterschiedlichen Farben, von weiß über creme, honig bis zu bordeaux oder gar dunkelblau. Für Hochzeiten werden sehr gerne weiße oder cremfarbene Hussen genutzt. Andere Farben finden je nach persönlichem Geschmack bei Geburtstagen, Messen oder im Theater ihren Einsatz. Häufig ist es so, dass helle Farben im Tagesbetrieb genutzt werden, während gedecktere Farben für abendliche Anlässe ausgewählt werden. Selbstverständlich können Sie Ihre Farbwahl nicht nur vom Anlass und der Tageszeit, sondern auch von Ihrer Umgebung abhängig machen. In jedem Fall sollte die Stehtischhusse zu Ihrer restlichen Ausstattung passen.

Aus welchem Material sollte die Stehtischhusse bestehen?

Die Textilindustrie bietet heutzutage Materialien aus Kunstfasern, wie beispielsweise Polyester oder ähnlichen Stoffen an, die in ihrer Verarbeitung optisch so gut wie nicht mehr von echten Materialien, wie Baumwolle oder Seide, zu unterscheiden sind. Die Stoffe variieren meist im Gewicht je Quadratmeter Stoff. Es gibt leichte Stoffe bis schwere Stoffe von etwa 220 Gramm je Quadratmeter. Bei schweren Stoffen ist meistens ein zweites natürliches Material wie zum Beispiel Baumwolle mitverarbeitet. Schwerere Stoffe haben den Vorteil, blickdichter als leichte Stoffe zu sein und auf leichten Wind nicht so schnell zu reagieren. Schwerere Qualitäten sind auch häufig sehr farbbeständig und bleichen nicht so schnell aus.

Die Wahl der richtigen Größe

Wenn Sie eine lange Stehtischhusse wählen, sollte diese im praktischen Fall die Tischfüße bedecken, also auf jeden Fall lang genug sein. Aus diesem Grunde gibt es Hussen für runde Stehtische mit unterschiedlichem Durchmesser, beginnend ab 60 Zentimeter Tischdurchmesser, woran Sie sich orientieren können. Manche Hersteller geben auch die Gesamtgröße der Husse an und Sie können dann mittels Tischhöhe und Durchmesser Ihres Stehtisches errechnen, ob der Stoff ausreicht.
Wenn Sie eine Schlaufe anbringen wollen, sollte dies vom Hersteller vorgesehen sein, sonst kann es geschehen, dass die Tischfüße unschön zu sehen sind, weil durch die Schlaufe und das Zusammenbinden die Länge der Husse verloren geht.

Die Pflege der Stehtischhusse

Stoffe aus künstlichen Fasern sind häufig wasser- und schmutzabweisend, zudem auch energiesparend bis  40 Grad waschbar. Meist können sie knitterfrei getrocknet werden, manche Stoffe dieser Art sind auch sehr bügelleicht. Bei schwereren Stoffen aus Mischfasern, die teilweise sogar bei bis zu 95 Grad gewaschen werden können und so allen Verschmutzungen zu Leibe rücken, kommen Sie um das Bügeln nicht herum. Auch stellt sich die Frage, wie häufig Sie Ihre Stehtischhusse im Laufe ihrer Lebensdauer waschen wollen. Das hängt natürlich von der geplanten Verwendung ab. Bei künstlichen Fasern erreichen Sie bis zu 300 Wäschen, bei natürlichen Fasern oder Mischgeweben nur etwa die Hälfte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.